0000509775_02_de

Zusätzliche Positionierungsinformationen für EcoStruxure Battery Management System -Module mit externen Temperatursensoren

Für EcoStruxure Battery Management System -Module mit externen Temperatursensoren: Stellen Sie sicher, dass sich der Temperatursensor auf jeder Batterie an derselben Stelle befindet.

HINWEIS: Das Kabel für den Temperatursensor ist 23 cm (9 Zoll) oder 90 cm (35 Zoll) lang.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?