Sensoren und Geräte hinzufügen
Jeder Sensor oder jedes andere Gerät im EcoStruxure Battery Management System muss hinzugefügt werden, bevor es über die Web-Oberfläche konfiguriert werden kann.
So fügen Sie einen Sensor oder ein Gerät hinzu:
-
Überprüfen Sie, ob der Sensor oder das Gerät ordnungsgemäß mit dem Webmanager verbunden ist, entweder mit COM2 oder über den BACS-Bus mit einem Batteriebus-Port (COM3). Dies hängt vom Typ des Sensors oder Geräts und dem benötigten Kabel ab.
-
Wenn mehrere Stromsensoren oder GX_R_AUX-Geräte mit demselben Webmanager verbunden sind, überprüfen Sie, ob über die DIP-Schalter eindeutige Adressen für sie konfiguriert wurden.
-
Navigieren Sie zu Geräte > Setup.
- Verwenden Sie unter COM2 oder COM3 das bzw. die Dropdown-Menü(s), um den angeschlossenen Sensor bzw. das angeschlossene Gerät auszuwählen.
-
Klicken Sie auf Übernehmen, um den Sensor oder das Gerät hinzuzufügen.
-
Ein neues Setup-Menü oder Untermenü unter Geräte wird für diesen Sensor oder dieses Gerät hinzugefügt. Über dieses neue Menü kann der Sensor bzw. das Gerät nach Bedarf konfiguriert werden.