0000509775_02_de

Netzwerkeinstellungen

WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkeinstellungen Ihrer Cybersicherheitsrichtlinie entsprechen.

So ändern Sie die Netzwerkeinstellungen:

  1. Navigieren Sie über das Seitenmenü zu System > Netzwerk.

  2. Hier ist es möglich, eine statische IP-Adresse und Netzwerkeinstellungen für den Webmanager festzulegen. Außerdem werden die MAC-Adresse und die aktuell aktiven Netzwerkeinstellungen angezeigt.

  3. Klicken Sie auf Übernehmen, um alle Änderungen zu bestätigen.

    HINWEIS: Möglicherweise ist eine neue Anmeldung erforderlich, damit die Aktualisierung wirksam wird.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.