0000509775_02_de

Stromsensor installieren

Installieren Sie den Stromsensor an einem Punkt, an dem der volle Batteriestrom zu einem System, einem Gerät in einem redundanten System oder einem anderen System fließt. Das Stromsensorgehäuse kann auf einer DIN-Schiene mit den Maßen 35 x 7,5 mm (TS35-Schiene) befestigt werden.

Wenn mehrere Stromsensoren verwendet werden, konfigurieren Sie mit den DIP-Schaltern auf jedem Stromsensor, der mit demselben Webmanager verbunden ist, eine eindeutige Adresse.

Es wird empfohlen, den Stromsensor über ein BACS-Buskabel an einen Batteriebus-Port (COM3) am Webmanager anzuschließen.

HINWEIS: Die maximale Buskabellänge zwischen dem Stromsensor und dem Webmanager beträgt 10 m (32 ft). Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Buskabellänge und Verdrahtungsdetails.
Wenn ein Sensormanager verwendet wird, ist es auch möglich, den Stromsensor über RJ12-Kabel mit dem Sensormanager zu verbinden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?