0000509775_02_de

EcoStruxure Battery Management System – Sicherheitsvorkehrungen

GEFAHR
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
  • Alle Sicherheitshinweise in diesem Dokument müssen gelesen, verstanden und befolgt werden.
  • Installation, Betrieb und Wartung der EcoStruxure -Batteriemanagementsystem-Lösung und der Batterien dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
  • Batterien und angeschlossene Messkabel sind immer unter Spannung.
  • Trennen Sie das Modul des EcoStruxure Battery Management System immer von den Messkabeln, bevor sie andere Kabel berühren oder austauschen.
  • Verwenden Sie stets geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA).
  • Befolgen Sie sichere Arbeitsweisen für elektrische Anlagen. Siehe NFPA 70E oder CSA Z462.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
GEFAHR
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
Verwenden Sie bei Arbeiten an Batterien immer Folgendes:
  • Augenschutz
  • Schutzhandschuhe aus Gummi
  • Schutzschürze aus Gummi
  • Schützende Gummistiefel
  • Isolierte Werkzeuge
Bei Arbeiten an Batterien:
  • Stets die Ladequelle trennen
  • Bei versehentlicher Erdung immer von der Erde trennen
  • Uhren, Ringe oder andere Metallgegenstände immer entfernen
  • Werkzeuge oder Metallgegenstände niemals auf den Batterien ablegen
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
GEFAHR
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
Überprüfen Sie stets die Polarität, bevor Sie die Messkabel zwischen der Batterie und dem Modul des EcoStruxure Battery Management System anschließen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
GEFAHR
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
Platzieren Sie die Module des EcoStruxure Battery Management System nie auf beschädigten Batterien oder Batterien mit zu hohem Innenwiderstand.
Beobachten Sie die Batterietemperatur nach dem Entladen immer 12 Stunden lang auf ein mögliches thermisches Durchgehen oder eine Beschädigung der Batterie.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
GEFAHR
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
  • Die Module des EcoStruxure Battery Management System dürfen niemals geöffnet oder verändert werden.
  • Befestigen Sie abgesehen von den Anschlusskabeln niemals Gegenstände an der Batterie oder am Modul desEcoStruxure Battery Management System .
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
GEFAHR
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
  • Batterien niemals öffnen, verändern oder beschädigen. Dadurch können toxische Elektrolyte freigesetzt werden, die schädlich für Haut und Augen sind.
  • In der Nähe der Batterien dürfen Sie nicht rauchen, mit offenen Flammen umgehen oder Funken erzeugen.
  • Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer, da sie explodieren können.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
WARNUNG
Unvollständiges Installationsverfahren
Ein Servicetechniker sollte die Module des EcoStruxure Battery Management System und die Erstladung während der Installation überwachen. Übermäßige Hitzeentwicklung durch dier Module desEcoStruxure Battery Management System können auf eine beschädigte Batterie oder falsch montierte Kabel hinweisen. Verlassen Sie den Installationsort nicht, bevor die Installation der EcoStruxure Battery Management System -Lösung abgeschlossen ist und die Batterie 60 Minuten lang geladen wurde. Danach und nur, wenn die EcoStruxure Battery Management System -Lösung stabile Spannungen und normale Innenwiderstandswerte aufweist, ist die EcoStruxure Battery Management System -Lösung bereit für eine Fernüberwachung.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
WARNUNG
Falsche Installationsumgebung
Installieren Sie die Module des EcoStruxure Battery Management System nicht in einem Bereich, der:
  • Nass oder staubig ist.
  • Nicht vor Wasser oder hoher Luftfeuchtigkeit geschützt ist.
  • Eine konstant hohe Konzentration von salzhaltigen oder oxidierenden Gasen aufweist.
  • In der Nähe von Quellen extremer Hitze, offenen Flammen oder Funken ist oder eine hohe Temperaturschwankung aufweist.
  • Anfällig für physikalische Schwingungen ist.
  • Eine hohe Gaskonzentration aufweist oder brennbare Materialien enthält.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
WARNUNG
Alarm- oder Warnsignal zu spät
Stellen Sie sicher, dass die Alarmschwellenwerte so eingestellt sind, dass sie auf das Alarm- oder Warnsignal reagieren.
Es wird empfohlen, auf Alarmsignale innerhalb von mindestens zwei Stunden zu reagieren.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
VORSICHT
Fehlerhafte Messungen
Verwenden Sie niemals Module des EcoStruxure Battery Management System oder Buskabel verschiedener Versionen in derselben EcoStruxure Battery Management System -Lösung.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
VORSICHT
MAGNETISCHE EMISSIONEN
Platzieren Sie niemals Materialien oder Geräte, die empfindlich auf magnetische Emissionen reagieren, in der Nähe des Webmanagers. Zum Beispiel Monitore, Festplattenlaufwerke, Speicherchips oder Magnetbänder.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
VORSICHT
Gefährliche Substanzen
  • Batterieelektrolytlösungen sind hochkorrosiv.
  • Batterieelektrolyte sind sowohl für die Augen als auch für die Haut schädlich.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?