0000509775_02_de

Datums- und Uhrzeiteinstellungen

So ändern Sie die Datums- und Uhrzeiteinstellung:

  1. Navigieren Sie über das Seitenmenü zu System > Datum & Uhrzeit.

  2. Hier ist es möglich, sich mit bestimmten Zeitservern zu synchronisieren, die Zeitzone zu ändern oder eine Systemzeit manuell einzustellen.

  3. Klicken Sie auf Übernehmen, um alle Änderungen zu bestätigen.

    HINWEIS: Möglicherweise ist eine neue Anmeldung erforderlich, damit die Aktualisierung wirksam wird.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?