0000509775_02_de

Modbus-Register zum Auslesen (Funktionsaufrufe 03/04)

Das Halteregister zum Auslesen enthält analoge Informationen, die gemessenen Werte mehrerer Parameter.

Die Daten werden als 16-Bit-Ganzzahl mit oder ohne Vorzeichen im Hexadezimalformat FFFF mit 4 Ziffern gespeichert.

Allgemeine Modbus-Register

Diese Register haben die Basis 0 und sind vorzeichenlos.

Register Name Beschreibung
1000 BACS_ALARM Dieses Register enthält mehrere Flags. Informationen zu den Flags finden Sie unter Beschreibung der allgemeinen Status-Flags.
1001 BACS_ALARM Dieses Register enthält mehrere Flags. Informationen zu den Flags finden Sie unter Beschreibung der Batteriestatus-Flags.
1002 BACS_ALARM Dieses Register enthält mehrere Flags. Informationen zu den Flags finden Sie unter Beschreibung der Alarm-Flags.
1003 BACS_NUMSTRINGS Die Anzahl der Strings in der Konfiguration.
1004 BACS_NUMMODULES Die Gesamtanzahl der Module in der Konfiguration.

Modbus-Register für Batteriestrang

Für jeden Batteriestrang gibt es fünf Register. Für die Stränge sind zwei Registerabschnitte reserviert.

HINWEIS: Das fünfte Register für jeden Strang ist reserviert und wird nicht verwendet.

Der Hauptabschnitt ist für die Stränge 1–10 reserviert. Sowohl die Strom- als auch die Spannungsmessungen werden registriert.

Diese Register haben die Basis 0 und verfügen über ein Vorzeichen.

Hauptregisterabschnitt für Stränge

Register Name Beschreibung
[Maßeinheit]
1010 STRING_01_CUR Der Gleichstrom in Strang 1 [A]
1011 BACS_StrSumVolt Die Gesamtspannung in Strang 1 [V]
1012 BACS_StrAvgVolt Die durchschnittliche Spannung in Strang 1 [V]
1013 BACS_Str_CurrAC Der Wechselstrom (Effektivwert) in Strang 1 [A]
1015 STRING_02_CUR Der Gleichstrom in Strang 2 [A]
1016 BACS_StrSumVolt Die Gesamtspannung in Strang 2 [V]
1017 BACS_StrAvgVolt Die durchschnittliche Spannung in Strang 2 [V]
1018 BACS_Str_CurrAC Der Wechselstrom (Effektivwert) in Strang 2 [A]
..... ..... .....
1055 STRING_10_CUR Der Gleichstrom in Strang 10 [A]
1056 BACS_StrSumVolt Die Gesamtspannung in Strang 10 [V]
1057 BACS_StrAvgVolt Die durchschnittliche Spannung in Strang 10 [V]
1058 BACS_Str_CurrAC Der Wechselstrom (Effektivwert) in Strang 10 [A]

Der zweite Abschnitt ist für die Stränge 11–16 reserviert. Für diese Stränge werden nur die Strommessungen registriert.

HINWEIS: Für die Stränge 11–16 ist das zweite, dritte und fünfte Register für jeden Strang reserviert und wird nicht verwendet.

Diese Register haben die Basis 0 und verfügen über ein Vorzeichen.

Sekundärer Registerabschnitt für Stränge

Register Name Beschreibung
[Maßeinheit]
2710 STRING_11_CUR Der Gleichstrom in Strang 11 [A]
2713 BACS_Str_CurrAC Der Wechselstrom (Effektivwert) in Strang 11 [A]
2715 STRING_12_CUR Der Gleichstrom in Strang 12 [A]
2718 BACS_Str_CurrAC Der Wechselstrom (Effektivwert) in Strang 12 [A]
..... ..... .....
2735 STRING_16_CUR Der Gleichstrom in Strang 16 [A]
2738 BACS_Str_CurrAC Der Wechselstrom (Effektivwert) in Strang 16 [A]

Modbus-Register des Moduls

Es gibt fünf Register für jedes Modul. Für die Module sind zwei Registerabschnitte reserviert.

Die Temperatur wird so verschoben, dass auch negative Werte berücksichtigt werden. Verwenden Sie zur Berechnung der Temperatur in Grad Celsius für den gelesenen Wert die Formel T = (x – 78) / 2. Beispielsweise entspricht der Dezimalwert 127 der Temperatur (127 – 178) / 2 = 24,5 °C.

Die Spannung wird in V gemessen und hat einen Faktor von 1000. Beispielsweise entspricht der Messwert 12825 einer Spannung von 12825 / 1000 = 12,825 V.

Die Impedanz wird in mΩ gemessen und hat einen Faktor von 100. Beispielsweise entspricht der Messwert 4372 einer Impedanz von 4372/100 = 43,72 m.

Der Prozentsatz der aktiven Ausgleichsfunktion. Die Summe entspricht entweder dem maximal möglichen Wert für ein Modul oder hängt von der Batteriegröße ab. Die für den Ausgleich verwendete Methode ist passiv.

Der Hauptabschnitt ist für die Module 1-330 reserviert. Diese Register befinden sich in Basis 0. Die ALARM-Register sind vorzeichenlos und alle übrigen sind mit Vorzeichen versehen (siehe Beschreibung).

Hauptregisterabschnitt für Module

Register Name Beschreibung
[Maßeinheit, Formel und/oder Faktor]
1060 MODULE_001_ TEMP Die von Modul 1 gemessene Batterietemperatur (mit Vorzeichen)
[T(°C) = (x – 78) / 2]
1061 MODULE_001_ VOLT Die von Modul 1 gemessene Batteriespannung (mit Vorzeichen)
[V, Faktor 1000]
1062 MODULE_001_ IMPC Die von Modul 1 gemessene Batterieimpedanz (mit Vorzeichen)
[mΩ, Faktor 100]
1063 MODULE_001_ ALARM Alarme und Status für Modul 1 (ohne Vorzeichen). Dieses Register enthält mehrere Flags. Informationen zu den Flags finden Sie unter Beschreibung der Alarm-Flags.
1064 Module_001_ModBypVoltPc Der für Modul 1 aktive Anteil der Ausgleichsfunktion (mit Vorzeichen) [%]
1065 MODULE_002_ TEMP Die von Modul 2 gemessene Batterietemperatur (mit Vorzeichen)
[T(°C) = (x – 78) / 2]
1066 MODULE_002_ VOLT Die von Modul 2 gemessene Batteriespannung (mit Vorzeichen)
[V, Faktor 1000]
1067 MODULE_002_ IMPC Die von Modul 2 gemessene Batterieimpedanz (mit Vorzeichen)
[mΩ, Faktor 100]
1068 MODULE_002_ ALARM Alarme und Status für Modul 2 (ohne Vorzeichen). Dieses Register enthält mehrere Flags. Informationen zu den Flags finden Sie unter Beschreibung der Alarm-Flags.
1069 Module_002_ModBypVoltPc Der für Modul 2 aktive Anteil der Ausgleichsfunktion (mit Vorzeichen) [%]
..... ..... .....
2705 MODULE_330_ TEMP Die von Modul 330 gemessene Batterietemperatur (mit Vorzeichen)
[T(°C) = (x – 78) / 2]
2706 MODULE_330_ VOLT Die von Modul 330 gemessene Batteriespannung (mit Vorzeichen)
[V, Faktor 1000]
2707 MODULE_330_ IMPC Die von Modul 330 gemessene Batterieimpedanz (mit Vorzeichen)
[mΩ, Faktor 100]
2708 MODULE_330_ ALARM Alarme und Status für Modul 330 (ohne Vorzeichen). Dieses Register enthält mehrere Flags. Informationen zu den Flags finden Sie unter Beschreibung der Alarm-Flags.
2709 Module_330_ModBypVoltPc Der für Modul 330 aktive Anteil der Ausgleichsfunktion (mit Vorzeichen) [%]

Der zweite Abschnitt ist für die Module 331-520 reserviert.

Diese Register befinden sich in Basis 0. Die ALARM-Register sind vorzeichenlos und alle übrigen haben Vorzeichen (siehe Beschreibung).

Sekundärer Registerabschnitt für Module

Register Name Beschreibung
[Maßeinheit, Formel und/oder Faktor]
2740 MODULE_331_ TEMP Die von Modul 331 gemessene Batterietemperatur (mit Vorzeichen)
[T(°C) = (x – 78) / 2]
2741 MODULE_331_ VOLT Die von Modul 331 gemessene Batteriespannung (mit Vorzeichen)
[V, Faktor 1000]
2742 MODULE_331_ IMPC Die von Modul 331 gemessene Batterieimpedanz (mit Vorzeichen)
[mΩ, Faktor 100]
2743 MODULE_331_ ALARM Alarme und Status für Modul 331 (ohne Vorzeichen). Dieses Register enthält mehrere Flags. Informationen zu den Flags finden Sie unter Beschreibung der Alarm-Flags.
2744 Module_331_ModBypVoltPc Der für Modul 331 aktive Anteil der Ausgleichsfunktion (mit Vorzeichen) [%]
2745 MODULE_332_ TEMP Die von Modul 332 gemessene Batterietemperatur (mit Vorzeichen)
[T(°C) = (x – 78) / 2]
2746 MODULE_332_ VOLT Die von Modul 332 gemessene Batteriespannung (mit Vorzeichen)
[V, Faktor 1000]
2747 MODULE_332_ IMPC Die von Modul 332 gemessene Batterieimpedanz (mit Vorzeichen)
[mΩ, Faktor 100]
2748 MODULE_332_ ALARM Alarme und Status für Modul 332 (ohne Vorzeichen). Dieses Register enthält mehrere Flags. Informationen zu den Flags finden Sie unter Beschreibung der Alarm-Flags.
2749 Module_332_ModBypVoltPc Der für Modul 332 aktive Anteil der Ausgleichsfunktion (mit Vorzeichen) [%]
..... ..... .....
3645 MODULE_520_ TEMP Die von Modul 520 gemessene Batterietemperatur (mit Vorzeichen)
[T(°C) = (x – 78) / 2]
3646 MODULE_520_ VOLT Die von Modul 520 gemessene Batteriespannung (mit Vorzeichen)
[V, Faktor 1000]
3647 MODULE_520_ IMPC Die von Modul 520 gemessene Batterieimpedanz (mit Vorzeichen)
[mΩ, Faktor 100]
3648 MODULE_520_ ALARM Alarme und Status für Modul 520 (ohne Vorzeichen). Dieses Register enthält mehrere Flags. Informationen zu den Flags finden Sie unter Beschreibung der Alarm-Flags.
3649 Module_520_ModBypVoltPc Der für Modul 520 aktive Anteil der Ausgleichsfunktion (mit Vorzeichen) [%]

GXR_AUX Modbus-Alarmregister

Diese Register haben die Basis 0 und verfügen über ein Vorzeichen.

Register Name Beschreibung
3650 BACSGXRAuxAlarm(0) Status von Eingang 1 auf GX_R_AUX 1.
3651 BACSGXRAuxAlarm(1) Status von Eingang 2 auf GX_R_AUX 1.
3652 BACSGXRAuxAlarm(2) Status von Eingang 3 auf GX_R_AUX 1.
3653 BACSGXRAuxAlarm(3) Status von Eingang 4 auf GX_R_AUX 1.
3654 BACSGXRAuxAlarm(4) Status von Eingang 1 auf GX_R_AUX 2.
3655 BACSGXRAuxAlarm(5) Status von Eingang 2 auf GX_R_AUX 2.
3656 BACSGXRAuxAlarm(6) Status von Eingang 3 auf GX_R_AUX 2.
3657 BACSGXRAuxAlarm(7) Status von Eingang 4 auf GX_R_AUX 2.
3658 BACSGXRAuxAlarm(8) Status von Eingang 1 auf GX_R_AUX 3.
3659 BACSGXRAuxAlarm(9) Status von Eingang 2 auf GX_R_AUX 3.
3660 BACSGXRAuxAlarm(10) Status von Eingang 3 auf GX_R_AUX 3.
3661 BACSGXRAuxAlarm(11) Status von Eingang 4 auf GX_R_AUX 3.
3662 BACSGXRAuxAlarm(12) Status von Eingang 1 auf GX_R_AUX 4.
3663 BACSGXRAuxAlarm(13) Status von Eingang 2 auf GX_R_AUX 4.
3664 BACSGXRAuxAlarm(14) Status von Eingang 3 auf GX_R_AUX 4.
3665 BACSGXRAuxAlarm(15) Status von Eingang 4 auf GX_R_AUX 4.

GXR_AUX Modbus-Ausgangsregister

Diese Register haben die Basis 0 und verfügen über ein Vorzeichen.

Register Name Beschreibung
[Maßeinheit]
3666 BACSGXRAuxOutputStatus(0) Status von Ausgang 1 auf GX_R_AUX 1.
3667 BACSGXRAuxOutputStatus(1) Status von Ausgang 2 auf GX_R_AUX 1.
3668 BACSGXRAuxOutputStatus(2) Status von Ausgang 3 auf GX_R_AUX 1.
3669 BACSGXRAuxOutputStatus(3) Status von Ausgang 4 auf GX_R_AUX 1.
3670 BACSGXRAuxOutputStatus(4) Status von Ausgang 1 auf GX_R_AUX 2.
3671 BACSGXRAuxOutputStatus(5) Status von Ausgang 2 auf GX_R_AUX 2.
3672 BACSGXRAuxOutputStatus(6) Status von Ausgang 3 auf GX_R_AUX 2.
3673 BACSGXRAuxOutputStatus(7) Status von Ausgang 4 auf GX_R_AUX 2.
3674 BACSGXRAuxOutputStatus(8) Status von Ausgang 1 auf GX_R_AUX 3.
3675 BACSGXRAuxOutputStatus(9) Status von Ausgang 2 auf GX_R_AUX 3.
3676 BACSGXRAuxOutputStatus(10) Status von Ausgang 3 auf GX_R_AUX 3.
3677 BACSGXRAuxOutputStatus(11) Status von Ausgang 4 auf GX_R_AUX 3.
3678 BACSGXRAuxOutputStatus(12) Status von Ausgang 1 auf GX_R_AUX 4.
3679 BACSGXRAuxOutputStatus(13) Status von Ausgang 2 auf GX_R_AUX 4.
3680 BACSGXRAuxOutputStatus(14) Status von Ausgang 3 auf GX_R_AUX 4.
3681 BACSGXRAuxOutputStatus(15) Status von Ausgang 4 auf GX_R_AUX 4.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.