0000509775_02_de

Webmanager konfigurieren

Der Webmanager muss für die spezifische Batteriekonfiguration konfiguriert werden. Der Zugriff auf die Webmanager-Schnittstelle erfolgt lokal oder dezentral über ein verbundenes Netzwerk. Über die Webmanager-Schnittstelle müssen die Module mit einer eindeutigen Adresse für jedes Modul auf dem Bus programmiert werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?