0000509775_02_de

Firmwareaktualisierung

Es wird empfohlen, das neueste Firmware-Update zu verwenden, das für den Webmanager verfügbar ist. So aktualisieren Sie die Firmware:

  1. Laden Sie von der Website Ihres Landes die neueste Firmware auf Ihren PC herunter.

  2. Melden Sie sich bei der Web-Oberfläche an.

  3. Navigieren Sie zu System > Aktualisieren.

  4. Ziehen Sie die Firmware-Datei in das Feld oder klicken Sie darauf, um die Firmware-Datei auszuwählen. Es ist nicht erforderlich, die Datei zu entpacken.

    HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass keines der Kontrollkästchen für Auf Werkseinstellungen zurücksetzen oder Setze Netzwerk auf Werkseinstellungen zurück aktiviert ist. Wenn diese Option aktiviert ist, gehen die Konfigurationen verloren und können erst abgerufen werden, wenn eine Sicherung der Einstellungen vorgenommen wurde.
  5. Klicken Sie auf Start.

  6. Der Update-Manager wird gestartet und führt Sie durch das Update.

  7. Starten Sie den Webmanager neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

  8. Navigieren Sie nach dem Neustart zu System > Info, um zu überprüfen, ob die Firmwareaktualisierung erfolgreich war.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.