0000509775_02_de

Kommunikation

Über den Webmanager können verschiedene Ereignisse und Alarme über Modbus und SNMP empfangen werden.

So ändern Sie die Modbus- oder SNMP-Einstellungen:

  1. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkeinstellungen für Ihr Netzwerk richtig konfiguriert sind (siehe Netzwerkeinstellungen.

  2. Navigieren Sie über das Seitenmenü zu Dienste > Modbus oder Dienste > SNMP-Agent.

  3. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen und Änderungen für die Netzwerkeinrichtung vor.

    WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass die Modbus- oder SNMP-Einstellungen Ihrer Cybersicherheitsrichtlinie entsprechen.
  4. Klicken Sie auf Übernehmen, um alle Änderungen zu bestätigen.

Für Zuordnungslisten siehe:

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.