Übersicht über die EcoStruxure Battery Management System -Lösung
Das EcoStruxure Battery Management System ist eine Lösung, die die Ladung jedes Batterieblocks aktiv ausgleicht. Das EcoStruxure Battery Management System überwacht kontinuierlich Spannung, Impedanz, Temperatur und optional den Elektrolytpegel. Die Messdaten werden zum Ausgleich der Ladung der einzelnen Blöcke verwendet, damit sie ihre vorgesehene Lebensdauer erreichen können.
Jede USV, jedes Ladegerät und jede andere Standard-Industrie-USV kann die EcoStruxure Battery Management System -Lösung nutzen, da sie vom System getrennt installiert wird. Daher kann die EcoStruxure Battery Management System -Lösung auch auf Ihren bereits vorhandenen USV-Systemen installiert werden.

- (A) Batterien: Die EcoStruxure Battery Management System -Lösung kann mit mehreren verschiedenen Batterietypen verwendet werden. Die maximale Anzahl einzelner Batterieblöcke in einer Batteriebank, die mit einem Webmanager überwacht werden können, beträgt 512, wenn drei Splitting Boxen verwendet werden.
- (B) Module: Für jeden Batterieblock in der Batteriebank wird ein Modul verwendet. In einer Batteriebank sind alle Module direkt oder über eine Splitting Box mit demselben Webmanager verbunden.
- (C) Buskabel: Alle Teile der Lösung werden über Buskabel miteinander verbunden. Ein Webmanager ist an einen Bus angeschlossen. Es können zusätzliche Webmanager verwendet werden, wenn mehrere Batteriebanken vorhanden sind, z. B. in einem redundanten System. Bei großen Entfernungen zwischen Geräten können Repeater eingesetzt werden, um den Bus zu erweitern.
- (D) Splitting Box: Optional. Mit einer Splitting Box können zusätzliche Module an den Webmanager angeschlossen werden. Es können maximal 200 Module mit einer Splitting Box verbunden werden.
- (E) Webmanager: Der Webmanager verbindet die EcoStruxure Battery Management System -Lösung mit einem Netzwerk. Über die Weboberfläche des Webmanagers kann die Lösung überwacht und konfiguriert werden. Wenn keine Splitting Box verwendet wird, können maximal 50 Module in einem Strang mit dem Webmanager verbunden werden.
- (F) Schaltschrank: Optional. Bei einem Schaltschrank sind bereits einige interne Verdrahtungen vorhanden, um die Installationszeit vor Ort zu reduzieren. Dies trägt außerdem dazu bei, den Webmanager vor Umweltverschmutzung zu schützen und den physischen Zugriff zu beschränken.
- (G) Stromsensor: Batteriestromsensoren überwachen den gesamten Lade-/Entladestrom der Batterie für die USV, das Ladegerät oder ein anderes System. Die Stromsensoren sind mit dem Webmanager verbunden.
- (H) Busschnittstelle: Optional. Ein programmierbares Gerät mit Digitaleingängen und Relaisausgängen.
- (I) Autonomer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor: Optional. Ein autonomer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, der direkt an den Webmanager angeschlossen werden kann.
- (J) Sensormanager: Optional. Falls andere Sensoren als der autonome Temperatur- und Feuchtigkeitssensor erforderlich sind, kann ein Sensormanager verwendet werden.
- (K) Zusätzliche Sensoren: Optional. Verschiedene zusätzliche Sensoren können an den Sensormanager angeschlossen werden, um Signale zu überwachen oder an den Webmanager zu senden.