Erste lokale Verbindung mit dem Webmanager
Erste Anmeldung mit der Standard-IP-Adresse:
-
Vergewissern Sie sich, dass sich der Webmanager-Schiebeschalter in der linken Position befindet.
-
Verbinden Sie Ihre Workstation mit einem Ethernet-Kabel direkt oder über einen Switch mit dem LAN-Port des Webmanagers.
-
Führen Sie die Command Prompt auf Ihrer Workstation als Administrator aus.
-
Geben Sie im Command Prompt-Fenster Folgendes ein:
route add 10.10.10.10 xxx.xxx.xxx.xxx. Dabei istxxx.xxx.xxx.xxxdie lokale IP-Adresse Ihrer Workstation. -
Drücken Sie Enter. Im Fenster Command Prompt wird eine Bestätigung der erfolgreichen Durchführung angezeigt.
-
Öffnen Sie einen Webbrowser von Ihrer Workstation aus.
-
Geben Sie im Adressfeld des Browsers Folgendes ein:
https://10.10.10.10Ein Anmeldefenster wird geöffnet. -
Geben Sie im Anmeldefenster Folgendes ein:
- Benutzer: admin
- Passwort: cs141-snmp
HINWEIS: Der Benutzer erhält bei der ersten Anmeldung eine entsprechende Aufforderung und muss ein neues Passwort festlegen. -
Bei der ersten Anmeldung wird der System Setup Wizard ausgeführet, der Sie bei der Einrichtung der grundlegenden Konfigurationen des Webmanagers unterstützt.
HINWEIS: Wenn der System Setup Wizard bei der ersten Anmeldung nicht automatisch startet, können Sie ihn starten, indem Sie auf System > Wizard klicken.