0000509775_02_de

Installation des Webmanagers und aller Splitting Boxen

Vor dem Anschließen der Buskabel:

  • Beachten Sie, welche Buskabellängen zu verwenden sind. Die Kabel sind in verschiedenen Längen verfügbar, um unnötige Kabellängen zu vermeiden.

  • Informationen und maximale Abstände für die Buskabelinstallation finden Sie im Kapitel Buskabellänge und Verdrahtungsdetails.

  • Wenn ein Repeater erforderlich ist, weil die maximale Entfernung überschritten wurde, installieren Sie den Repeater in einem Abstand von weniger als 100 m (328 ft) vom Webmanager. Die maximalen Abstände werden dann vom Repeater anstatt vom Webmanager berechnet.

  1. Montieren Sie den Webmanager oder den Schaltschrank mit dem Webmanager im Inneren.
  2. Montieren Sie gegebenenfalls die Splitting Box(en).
  3. Nur für Lösungen ohne Splitting Box:
    1. Bringen Sie das Buskabel (A) zwischen dem nächstliegenden Modul und dem Webmanager an.
    2. Bringen Sie das Stromversorgungskabel (C) am Webmanager an.
    WICHTIG: Verwenden Sie stets eine sichere Stromquelle als Spannungsversorgung für den Webmanager.
  4. Nur für Lösungen mit Splitting Box:
    1. Bringen Sie das/die Buskabel (A) zwischen dem/den nächstgelegenen Modul(en) und der/den Splitting Box(en) an.
    2. Bringen Sie ggf. die Buskabel (A) zwischen zusätzlichen Splitting Boxen an.
    3. Bringen Sie das Buskabel (B) zwischen der nächstgelegenen Splitting Box und dem Webmanager an.
    4. Bringen Sie das Stromversorgungskabel (C) am Webmanager an.
    WICHTIG: Verwenden Sie stets eine sichere Stromquelle als Spannungsversorgung für den Webmanager.

Beispiele für Webmanager- und Splitting Box-Installationen

Beispielinstallation mit Splitting Box

Beispielinstallation ohne Splitting Box

Beispielinstallationen mit Schaltschränken

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.