0000509775_02_de

Modul mit einer bestimmten Adresse suchen

HINWEIS: Der Programmiermodus auf der Programmierer-Seite muss auf Ein gestellt werden, um die Adresse eines einzelnen Moduls zu finden oder um ein einzelnes Modul zu programmieren.

Auf der Programmierer-Seite:

  1. Geben Sie im Abschnitt Modul im Feld Adresse die Adresse des Moduls ein, das Sie finden möchten.

  2. Klicken Sie auf Anzeigen.

  3. Die Status-LED am Modul mit der eingegebenen Adresse beginnt rot und grün zu blinken.

    HINWEIS: Die LED blinkt weiter, bis die Modultaste mit dem Stift gedrückt wird.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?