DOCA0178ES-21

Rendimiento y limitaciones

Rendimiento

  • La cantidad de puntos de datos individuales que se pueden muestrear al mismo tiempo está limitada a 5000 y a un flujo de 500 puntos de datos por minuto.

  • La cantidad de alarmas individuales que se pueden seleccionar para su publicación está limitada a 500. Entre las 500 alarmas, un máximo de 300 pueden ser de dispositivos Modbus-SL.

    Para obtener más información sobre el cálculo de configuraciones válidas en medidas de datos, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

  • La latencia de Panel Server típica entre la solicitud Modbus TCP/IP reenviada a la red Modbus serie es de 10 ms.

  • Mantenga el firmware actualizado para permitir que el centro de asistencia al cliente de Schneider Electric acceda de forma remota a las páginas web del Panel Server.

    Los certificados de acceso remoto para cada versión de firmware son válidos hasta las fechas indicadas en la tabla.

    Versión de firmware del Panel Server Fecha de validez del certificado de acceso remoto

    002.006.000

    10 de enero de 2027

    002.005.000

    08 de octubre de 2026

    002.004.000

    10 de agosto de 2026

    002.003.000

    07 de mayo de 2026

    Para obtener más información acerca de la actualización del firmware, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

Limitaciones generales

  • Para cualquier conversión de datos a INT64 mediante códigos lógicos, el número más grande que se puede representar con precisión es 9007199254740991. Cualquier número mayor que este no será preciso.

  • El navegador web Mozilla Firefox no es compatible.

  • La detección automática de dispositivos inalámbricos en una pasarela secundaria está limitada a 128 dispositivos, ya que se consideran dispositivos Modbus TCP/IP.

Limitaciones en la publicación

  • En dispositivos Smartlink heredados y dispositivos de entrada integrados que se configuran como contador de pulsos, cuando la publicación se realiza en la nube de Schneider Electric, las unidades no estándar pueden interpretarse incorrectamente y publicar valores engañosos. Para evitar este problema, configure la unidad del contador de pulsos en las páginas web utilizando unidades estándar (SI) (por ejemplo, Wh) y use el peso del pulso para convertirlo a la unidad deseada (por ejemplo, kWh). Para obtener más información, consulte la sección Parámetros de entrada digital de pulso en DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario

  • Cuando la publicación SFTP o HTTPS está habilitada, las alarmas se muestran en las páginas web del Panel Server, pero no se publican en los servidores SFTP o HTTPS.

  • Limitaciones de la publicación de la topología en la nube de Schneider Electric: todos los dispositivos deben conectarse al menos una vez al Panel Server para permitir que se publique la topología correcta en la nube de Schneider Electric.

Limitación en la configuración de la pasarela principal/secundaria

  • El Panel Server principal no puede mostrar y gestionar los valores de medición de las entradas digitales configuradas en la pasarela Panel Server secundaria. Se recomienda sustituir el Panel Server secundario por un dispositivo I/O Smart Link para permitir que las entradas y salidas de los canales configurados en el I/O Smart Link se muestren en las páginas web de Panel Server y se publique correctamente en cualquier aplicación de la nube asociada.

  • En una configuración con Enlace Panel Server y PowerTag, para dispositivos de energía conectados de forma descendente a un Enlace secundario PowerTag con una pasarela primaria Panel Server, las medidas Energía activa recibida y Energía activa entregada se muestran incorrectamente con un valor Sin datos (NaN) en la página web Supervisión y control de Panel Server. Además, estas mediciones no se publican en la aplicación ascendente.

    Como solución alternativa, consulte los datos combinados Energía activa suministrada + recibida, que se muestran con valores precisos en las páginas web Monitorización y control e Inicio y se publican en la aplicación de nivel superior.

    NOTA: En EcoStruxure Energy Hub (EEH) los datos combinados Energía activa entregada + recibida no se muestran.

  • En una configuración de pasarela Panel Server principal/secundaria, la modificación de un ajuste contextualizado de un dispositivo para el Panel Server secundario (por ejemplo, la posición auxiliar modificada de SD a SDE) no se reflejará automáticamente en la pasarela principal. Es necesaria una actualización manual en el Panel Server principal para mostrar las modificaciones.

  • PowerTag Control:

    • Si hay conectado un dispositivo PowerTag Control a una pasarela secundaria:

      • Sin detección automática.

      • No se publican datos en la pasarela principal. Para poder publicar en el nivel de pasarela principal, se debe desarrollar un modelo personalizado para la pasarela principal.

Limitaciones en modelos de dispositivos personalizados

  • Debido a la actualización del formato de los modelos de dispositivos personalizados, los modelos creados antes de octubre de 2025 no pueden importarse en Panel Server desde la herramienta EPC Web. El formato actualizado para los modelos de dispositivos personalizados es compatible con la versión de firmware de Panel Server 002.004.000 o posterior. Consulte la tabla de compatibilidad de modelos personalizados en DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

    Para obtener información sobre la creación y modificación de modelos de dispositivos personalizados en la herramienta EPC Web, consulte EPC Web.

  • Las versiones actuales y disponibles de los modelos en Panel Server se indican con un icono de formato obsoleto en la tabla de modelos de dispositivos personalizados de las páginas web de Panel Server. Se siguen admitiendo.

  • El cambio entre versiones en las páginas web de Panel Server dependerá del formato de las versiones actuales y disponibles, tal como se indica en la tabla siguiente:

    Versión actual Versión disponible ¿Puede cambiarse?

    Formato obsoleto

    Formato obsoleto

    Formato obsoleto

    Formato actualizado

    Formato actualizado

    Formato obsoleto

    No

    Formato actualizado

    Formato actualizado

    Para obtener una explicación detallada de los modelos de dispositivos personalizados compatibles y las acciones asociadas, consulte Modelos personalizados para dispositivos Modbus aguas abajo en DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

  • Compatibilidad con modelos personalizados existentes después de una actualización de firmware:

    1. Después de actualizar el firmware del Panel Server, si los dispositivos asociados a un modelo personalizado muestran datos erróneos o el modelo personalizado ya no se puede importar a páginas web, actualice y vuelva a generar el modelo personalizado mediante EPC Web.

    2. Vuelva a importar el modelo personalizado al Panel Server.

    3. Realice una acción Cambiar versiones y actualizar para el modelo personalizado.

  • Publicar la identificación del dispositivo dinámicamente: Panel Server recupera los datos de identificación de los dispositivos dinámicamente desde el dispositivo, con las siguientes excepciones:

    • Nombre de la aplicación de usuario

    • Familia de dispositivos

    Los siguientes valores estáticos en modelos de dispositivos personalizados no son compatibles con Panel Server:

    • Revisión de hardware

    • Revisión de software

  • Las unidades definidas en la medición personalizada no se publican en la nube.

  • Para dispositivos inalámbricos conectados en una pasarela secundaria, si un modelo personalizado utiliza el mismo nombre que un modelo predefinido y los dispositivos ya están asociados con el modelo predefinido, siga este procedimiento para cargar el modelo personalizado:

    1. Ponga fuera de servicio cualquier dispositivo que ya esté asociado con el modelo predefinido.

    2. Cargue el modelo personalizado en Panel Server.

    3. Asocie los dispositivos al modelo personalizado recién cargado.

    4. Publique la topología en caso de utilizar Panel Server con una aplicación de nube de Schneider Electric como EcoStruxure Asset Advisor o EcoStruxure Resource Advisor.

Limitaciones en el muestreo de datos y las alarmas

  • Las alarmas no se publican para dispositivos que tienen el estado Desconectado en el momento en que la configuración remota es recibida por el Panel Server tras publicar una topología.

    Compruebe que todos los dispositivos están conectados antes de publicar una topología.

  • Tras modificar la configuración de muestreo de datos de un dispositivo, las siguientes páginas web de Panel Server se congelarán y no estarán disponibles mientras se aplican los cambios:

    • Gestión de datos

    • Backup y restauración

    • Modelos personalizados

Limitaciones en dispositivos Modbus

  • Se mostrarán algunos datos de identificación de los dispositivos agregados conectados de forma descendente desde un Smartlink SI B o Smartlink SI D (como I/O Smart Link o dispositivos inalámbricos) en la página web de Panel Server si esos datos se configuran y ponen en marcha desde la página web de Smartlink SI B o Smartlink SI D.

  • Limitaciones en dispositivos Acti9 Smartlink Modbus:

    • Para heredar dispositivos Acti9 Smartlink Modbus, si Panel Server no puede leer la versión de hardware porque hay caracteres UTF-8 no estándar, se muestra un carácter de reemplazo (�) en Identificación > Revisión de hardware en las páginas web. Anteriormente, los caracteres no estándar no se decodificaban y se mostraba Sin datos.

  • Limitaciones en dispositivos I/O Smart Link:

    • Al poner en marcha un I/O Smart Link (como reemplazo de un Acti9 Smartlink Modbus heredado con versión de firmware 001.003.00X) en el software EcoStruxure Power Commission, dejar Ninguno en la línea Elemento de señal genera un error cuando el dispositivo se pone en marcha en el Panel Server. La configuración de puesta en marcha de I/O Smart Link no se puede guardar en el Panel Server.

    • Los dispositivos I/O Smart Link admiten los siguientes caracteres especiales:

      ASCII

      1

      2

      4

      5

      6

      7

      8

      11

      12

      13

      14

      15

      30

      32

      33

      61

      63

      64

      93

      95

      Carácter

      espacio

      !

      #

      $

      %

      &

      *

      +

      ,

      -

      .

      =

      ?

      @

      \

      ^

      _

      |

      ~

    • Tiempo de operación, contador de operación y contador de disparo no disponibles para Dispositivos cableados y E/S estándar.

  • Limitaciones en los interruptores automáticos marco P/R MasterPacT NT/NW, ComPacT NS y PowerPacT. Para obtener más información sobre qué unidades de disparo e interfaces son compatibles, consulte:

NOTA: Al añadir manualmente un dispositivo Modbus, asegúrese de seleccionar el modelo de dispositivo correcto en la lista Dispositivo. El nombre del modelo del dispositivo incluye información sobre la unidad de disparo y la interfaz o el módulo de conexión.

Limitaciones en los dispositivos inalámbricos

  • Para dispositivos de pulsador ZBRT, la comunicación con los botones se pierde cuando el Panel Server cambia de un canal a otro. Ponga fuera de servicio el ZBRT (consulte la hoja de instrucciones NNZ21729 del módulo de puesta en marcha ZBRZ) y detecte los dispositivos ZBRT nuevamente para restablecer la comunicación.

  • Para dispositivos Exiway Link, el valor del estado de luz (activado, desactivado) es relevante solo cuando el dispositivo no está en modo de emergencia.

Limitaciones en dispositivos de entrada configurados como contador de pulsos

Según el idioma del navegador, al introducir un valor en el campo Peso de pulso, para añadir un valor decimal (por ejemplo, 1,5), puede que deba copiar y pegar el valor en el campo. Puede aparecer un mensaje de error para indicar que el valor no es válido, pero se utiliza para el cálculo del consumo y el flujo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.