DOCA0178DE-21

Bedeutende Fixes für die Firmwareversion 002.006.000

  • Das Problem beim Zurücksetzen des Passworts, das in seltenen Fällen mit der Firmwareversion 002.005.000 aufgetreten ist, wurde behoben.

  • Das für den Panel Server mit der Firmwareversion 002.005.000 gemeldete Problem in Bezug auf die Webseite Einstellungen für das PowerTag Control IO-Gerät (A9XMC1D3), das nach einem Wiederherstellungsvorgang im Panel Server auf den Panel Server-Webseiten in manchen Fällen nicht mehr zugänglich war, wurde behoben.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.