DOCA0178ES-21

Nuevas características de la versión de firmware 002.002.001

  • Mejoras de seguridad en Panel Server: Política de contraseñas reforzada con la obligación de establecer una contraseña en el primer inicio de sesión

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.