DOCA0178ES-21

Principales correcciones para la versión de firmware 002.004.000

  • De forma intermitente, los dispositivos inalámbricos no podían ejecutar un comando enviado desde Panel Server, y en las páginas web aparecía el mensaje Ya hay una acción en curso.

  • La configuración remota no se aplicaba correctamente si algunos dispositivos Modbus experimentaban problemas de comunicación con Panel Server en el momento en que se recibía la configuración remota desde la nube. El Último estado de configuración remota podría indicarse como Restablecer a estado en blanco.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.