DOCA0178ES-21

Versión del firmware 001.002.000

Nuevas funciones

  • Incorporación de dispositivos compatibles:

    • Sensores HeatTag

    • Accesorios de señalización inalámbricos para los interruptores automáticos ComPacTy PowerPacT

    • Sensores de energía 2P PowerLogic Tag

    • Sensores CO2 inalámbricos

    • Sensores inalámbricos de temperatura y humedad

    • PowerTag A (EwSenseTemp) (sensor)

    • Sensores inalámbricos de temperatura PowerTag Ambient

  • Incorporación de topología de red independiente

  • Incorporación del protocolo cliente Modbus TCP/IP

  • Incorporación de entradas digitales para supervisar el estado de los contactos externos o como contador de pulsos

  • Incorporación de páginas web de EcoStruxure Panel Server para supervisión

  • Mejora del tiempo de respuesta típico a la solicitud IP Modbus/TCP para un dispositivo inalámbrico IEEE 802.15.4

  • Mejora del tiempo máximo de respuesta a la solicitud IP Modbus/TCP para un dispositivo inalámbrico IEEE 802.15.4

Problemas conocidos

  • El modo independiente está configurado para separar los dispositivos Modbus TCP/IP aguas abajo conectados en el puerto ETH1 de los sistemas de comunicación aguas arriba conectados en el puerto ETH2. Con la versión actual del firmware, solo es posible acceder a los datos de dispositivos Modbus TCP/IP aguas abajo desde las páginas web EcoStruxure Panel Server integradas. Un software de supervisión conectado al puerto ETH1 y que use Modbus TCP/IP no podrá acceder a los dispositivos Modbus TCP/IP conectados al puerto ETH2. Para tales aplicaciones, use solo el modo conmutado.

  • Cuando hay una alarma activa (como se informa en el registro Modbus) para un PowerTag Energy M250/M630 para un interruptor automático ComPacT NSX de 3 polos, un PowerTag Energy F160, un PowerTag Rope o un PowerLogic Tag Rope (ver referencias comerciales en la siguiente tabla), la alarma sigue activa aunque el valor del ajuste ENVT (Toma externa de tensión de neutro) se cambie desde las páginas web de EcoStruxure Panel Server o el software EcoStruxure Power Commission.

    Para solucionar este problema, reinicie el EcoStruxure Panel ServerUniversal (consulte DOCA0172ES EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario para obtener información sobre el procedimiento detallado).

    La alarma para protección de tensión entre fase y neutro es una de las siguientes:

    • 80 % de infratensión en fase a neutro

    • 120 % de sobretensión en fase a neutro

    En la siguiente tabla se muestran los dispositivos afectados por el problema:

    Dispositivos

    Referencia comercial

    PowerTag M250 3P 250 A

    LV434020

    PowerTag M250 3P+N 250 A

    LV434021

    PowerTag M630 3P 630 A

    LV434022

    PowerTag M630 3P+N 630 A

    LV434023

    PowerTag F160 3P/3P+N

    A9MEM1580

    PowerTag Rope 200 A 3P/3P+N

    A9MEM1590

    PowerTag Rope 600 A 3P/3P+N

    A9MEM1591

    PowerTag Rope 1000 A 3P/3P+N

    A9MEM1592

    PowerTag Rope 2000 A 3P/3P+N

    A9MEM1593

    PowerLogic Tag Rope 120 A 3P

    PLTR1203P

    PowerLogic Tag Rope 600 A 3P

    PLTR6003P

    PowerLogic Tag Rope 1000 A 3P

    PLTR10003P

    PowerLogic Tag Rope 2000 A 3P

    PLTR20003P

  • Cuando hay una alarma activa (como se informa en el registro Modbus) para un PowerTag Energy 1P+N, un PowerLogic Tag 1 P o 2P, o un Acti9 Active iC40 o iC60, la alarma sigue activa aunque el valor del ajuste Secuencia de fases se cambie desde las páginas de EcoStruxure Panel Server o el software EcoStruxure Power Commission.

    Para solucionar este problema, reinicie el EcoStruxure Panel ServerUniversal (consulte DOCA0172ES EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario para obtener información sobre el procedimiento detallado).

    La alarma sobre la secuencia de fase es una de las siguientes:
    • 80 % de infratensión

    • 120 % de sobretensión

    • Sobrecorriente sobre el 45 %, 50 % o 80 % de la corriente nominal

    • La corriente de carga es de 0 A

    En la siguiente tabla se muestran los dispositivos afectados por el problema:

    Dispositivos

    Referencia comercial

    PowerTag A9 P63 1P+N superior

    A9MEM1560

    PowerTag A9 P63 1P+N superior

    A9MEM1561

    PowerTag A9 P63 1P+N Inferior

    A9MEM1562

    PowerTag A9 P63 1P+N inferior RCBO

    A9MEM1563

    PowerTag A9 F63 1P+N 110 V

    A9MEM1564

    PowerLogic Tag QO 10-30 A 1P+N

    PLTQO301P

    PowerLogic Tag QO 35-60 A 1P+N

    PLTQO601P

    PowerLogic Tag E-Frame 10-60 A 1P+N

    PLTE601P

    PowerLogic Tag QO 10-30 A 2P

    PLTQO302P

    PowerLogic Tag QO 35-60 A 2P

    PLTQO602P

    PowerLogic Tag E-Frame 10-60 A 2P

    PLTE602P

    Acti9 Active iC40 e iC60 A9TAA●●●●, A9TAB●●●●, A9TDEC●●●, A9TDFC●●●, A9TDFD●●●, A9TPDD●●●, A9TPED●●●, A9TYAE●●●, A9TYBE●●●
  • En sistemas con dispositivos Modbus e inalámbricos, la vista de tabla de mediciones puede mostrar en algunos casos el mismo valor de medición para los dispositivos inalámbricos y para el dispositivo Modbus, como se muestra a continuación:

    Este problema se da solo en esta página y no afecta a las mediciones declaradas en el registro Modbus al sistema aguas arriba ni a las mediciones declaradas en la página web de un solo dispositivo.

    Este problema no afecta a los sistemas que solo tienen dispositivos inalámbricos o solo tienen dispositivos Modbus.

    Siga este procedimiento para resolver el problema:

    • Para sistemas con más dispositivos inalámbricos que dispositivos Modbus (por ejemplo, 10 dispositivos inalámbricos y 5 dispositivos Modbus):

    1. Retire todos los dispositivos del proyecto.

    2. Agregue todos los dispositivos Modbus.

    3. Agregue todos los dispositivos inalámbricos.

    4. Retire nuevamente solo los dispositivos inalámbricos.

    5. Vuelva a agregar todos los dispositivos inalámbricos.

    • Para sistemas con más dispositivos Modbus que dispositivos inalámbricos (por ejemplo, 10 dispositivos Modbus y 5 dispositivos inalámbricos):

    1. Retire todos los dispositivos del proyecto.

    2. Agregue todos los dispositivos inalámbricos.

    3. Agregue todos los dispositivos Modbus.

    4. Retire nuevamente solo los dispositivos Modbus.

    5. Añada todos los dispositivos Modbus.

    • Para sistemas con el mismo número de dispositivos Modbus que dispositivos inalámbricos (por ejemplo, 5 dispositivos Modbus y 5 dispositivos inalámbricos):

    1. Retire todos los dispositivos del proyecto.

    2. Agregue todos los dispositivos inalámbricos.

    3. Agregue todos los dispositivos Modbus.

    4. Retire nuevamente solo los dispositivos Modbus.

    5. Añada todos los dispositivos Modbus.

Características

La tabla siguiente muestra la disponibilidad de las funciones del EcoStruxure Panel ServerUniversal con la versión de firmware 001.002.000.

Disponible

No disponible

Características

Disponibilidad

Funcionalidad

Topología de red independiente

Topología de red conmutada

Conexión a Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation cualquier sistema de administración de edificios o sistema de monitorización o supervisión de terceros)

Páginas web integradas para diagnóstico

Páginas web integradas para monitorizar todos los dispositivos compatibles (consulte las referencias comerciales en el capítulo Dispositivos compatibles).

Wi-Fi.

2,4 GHz

5 GHz

Antena Wi-Fi externa

Comunicación IEEE 802.15.4

Número máximo de dispositivos inalámbricos:

  • Hasta 30 dispositivos inalámbricos como combinación de sensores PowerTag Energy, sensores de energía PowerLogic Tag, Acti9 Active, auxiliares de indicación inalámbrica para ComPacT e interruptores y circuitos PowerPacT, sensores de CO2 inalámbricos, sensores de temperatura y humedad inalámbricos, PowerTag A, PowerTag Ambient, sensores ambientales Easergy TH110/CL110 y sensores HeatTagPowerLogic , con un máximo de:

    • 20 sensores de energía PowerTag o PowerLogic Tag, o Acti9 Active

    • 3 HeatTagPowerLogic

    • 6 auxiliares de indicación inalámbrica para interruptores automáticos ComPacT y PowerPacT

  • Hasta 65 sensores ambientales Easergy TH110/CL110

Entradas digitales

Configuración

Software EcoStruxure Power Commission

Páginas web integradas para la configuración de los ajustes de Ethernet y Modbus

Administración de usuarios: un solo usuario

Protocolos

Servidor TCP/IP Modbus

Cliente TCP/IP Modbus

Cliente DHCP

Servidor DHCP

DPWS

HTTPS

Prestaciones y limitaciones

  • El tiempo de respuesta típico a la solicitud Modbus/TCP IP para un dispositivo IEEE 802.15.4 inalámbrico es de 30 ms.

  • El tiempo máximo de respuesta a la solicitud de Modbus/TCP IP para un dispositivo IEEE 802.15.4 inalámbrico es de 1 s, configure el tiempo de espera del cliente Modbus/TCP según este valor.

  • La latencia EcoStruxure Panel Server típica entre la solicitud Modbus TCP/IP reenviada a la red Modbus RS485 es de 10 ms.

  • El número máximo de conexiones simultáneas Modbus/TCP es 32.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.