DOCA0178ES-21

Dispositivos Modbus TCP/IP

En la tabla siguiente se muestra la versión mínima del firmware de Panel Server Universal necesaria para permitir la comunicación Ethernet con dispositivos para la supervisión de mediciones en tiempo real en las páginas web de Panel Server.

Familia de dispositivos

Dispositivo

Versión mínima del firmware de Panel Server Universal

Potenciómetro

Monitor de circuito PowerLogic CM3250

001.003.002

Potenciómetro

Monitor de circuito PowerLogic CM3350

001.003.002

Potenciómetro

Monitor de circuito PowerLogic CM4000

001.003.002

Potenciómetro

Contador de energía PowerLogic EM3570

METSEEM3570

002.005.000

Potenciómetro

Contador de energía PowerLogic EM3570A

METSEEM3570A

002.005.000

Potenciómetro

Contador de energía PowerLogic EM3570X

METSEEM3570X

002.005.000

Potenciómetro

Contador de energía PowerLogic EM3570AX

METSEEM3570AX

002.005.000

Potenciómetro

Potenciómetro PowerLogic PM5320

METSEPM5320

001.003.002

Potenciómetro

Potenciómetro PowerLogic PM5340

METSEPM5340

001.003.002

Potenciómetro

Potenciómetro PowerLogic PM5341

METSEPM5341

001.003.002

Potenciómetro

Potenciómetro PowerLogic PM5560

METSEPM5560

001.003.002

Potenciómetro

Potenciómetro PowerLogic PM5561

METSEPM5561

001.003.002

Potenciómetro

Potenciómetro PowerLogic PM5563

METSEPM5563

001.003.002

Potenciómetro

Potenciómetro PowerLogic PM5570

METSEPM5570

001.003.002

Potenciómetro

Potenciómetro PowerLogic PM5580

METSEPM5580

001.003.002

Potenciómetro

Potenciómetro PowerLogic PM5650

METSEPM5650

001.003.002

Potenciómetro

Potenciómetro PowerLogic PM5660

METSEPM5660

001.003.002

Potenciómetro

Potenciómetro PowerLogic PM5661

METSEPM5661

001.003.002

Potenciómetro

Potenciómetro PowerLogic PM5760

METSEPM5760

001.003.002

Potenciómetro

Potenciómetro PowerLogic PM5761

METSEPM5761

001.003.002

Potenciómetro

Potenciómetro PowerLogic PM810

001.003.002

Potenciómetro

Potenciómetro PowerLogic PM820

001.003.002

Potenciómetro

Potenciómetro PowerLogic PM850

001.003.002

Potenciómetro

Potenciómetro PowerLogic PM870

001.003.002

Potenciómetro

Potenciómetro PowerLogic PM8000

METSEPM8210

001.003.002

METSEPM8213

001.003.002

METSEPM8214

001.003.002

METSEPM8240

001.003.002

METSEPM8243

001.003.002

METSEPM8244

001.003.002

METSEPM82101

001.003.002

METSEPM82103

001.003.002

METSEPM82104

001.003.002

METSEPM82143

001.003.002

METSEPM82144

001.003.002

METSEPM82401

001.003.002

METSEPM82403

001.003.002

METSEPM82404

001.003.002

METSEPM82443

001.003.002

METSEPM82444

001.003.002

Supervisión del transformador

NT935 ETH

001.003.002

Interruptores automáticos y unidades de control asociadas

La siguiente tabla muestra los dispositivos de interruptores automáticos compatibles con Panel Server Universal para el control de mediciones en tiempo real en las páginas web de Panel Server.

NOTA: Actualice las interfaces asociadas IFE y EIFE a la versión de firmware 003.009.010 o posterior para garantizar que las mediciones se muestran y publican correctamente en el Panel Server.

Los dispositivos de interruptores automáticos y las unidades de disparo asociadas se conectan al Panel Server a través de una de las interfaces indicadas en la tabla siguiente.

  • Y: el dispositivo es compatible con Panel Server.
  • N: el dispositivo aún no es compatible con Panel Server si se utiliza un modelo predefinido. Utilice un modelo personalizado para conectarse a este dispositivo.
  • N/A: no aplicable

Interruptor automático

Unidad de control

Conectado a
Interfaz Ethernet IFE Servidor de cuadro eléctrico Ethernet IFE Interfaz Ethernet EIFE integrada
LV434010 LV434001 LV434011 LV434002 LV851001
MasterPacT MTZ

MicroLogic 2.0 X

Y

Y

Y

Y

Y

MicroLogic 3.0 X

N

N

N

N

Y

MicroLogic 5.0 X

N

N

N

N

Y

MicroLogic 6.0 X

Y

Y

Y

Y

Y

MicroLogic 7.0 X

N

N

N

N

Y

MicroLogic 5.0 Xi

Y

Y

Y

Y

Y

MasterPacT NT/NW

MicroLogic 2.0 A

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 3.0 A

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 5.0 A

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 6.0 A

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 7.0 A

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 2.0 E

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 5.0 E

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 6.0 E

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 5.0 P

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 6.0 P

Y

Y

Y

Y

N/A

ComPacT NS

MicroLogic 7.0 A

N

N

N

N

N/A

MicroLogic 7.0 H

Y

Y

Y

Y

N/A

ComPacT NSX

MicroLogic 5.2 A

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 6.2 A

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 5.2 E

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 6.2 E

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 7.2 E

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 5.3 E

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 6.3 E

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 7.3 E

Y

Y

Y

Y

N/A

Marcos PowerPact H, J y L

MicroLogic 5.3 A

Y

Y

Y

Y

N/A

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.