DOCA0178ES-21

Nuevas funciones

This topic (New Features) is shared and profiled between PAS400, 600 and 800.

  • Mejora de la puesta en marcha de dispositivos Modbus para permitir la lectura de registros de dispositivos Modbus-SL a través de páginas web

  • Para dispositivos conectados de forma descendente a un dispositivo I/O Smart Link:

    • Incorporación de la contextualización del elemento de señal para dispositivos de E/S estándar

    • Soporte de valores predefinidos en la contextualización de dispositivos de contador de impulsos

  • Página web de dispositivos Modbus: muestra además el nombre y la versión del modelo personalizado utilizado

  • Mejora en la puesta en marcha de dispositivos inalámbricos PowerTag Energy

  • Modelo de dispositivo personalizado: admite unidades definidas en la medida personalizada en páginas webPanel Server (por ejemplo, dispositivos Modbus, menú Tendencias, menú Supervisión y control)

    NOTA: Las unidades no se publican en la nube.

  • Dispositivos de control inalámbrico PowerTag:

    • Integración total de los siguientes dispositivos:

      • Módulo de entrada/salida digital PowerTag C IO 230 V(A9XMC1D3)

      • Módulo de entrada digital PowerTag C 2DI 230 V(A9XMC2D3)

    • Soporte del contactor con configuración de bucle de retroalimentación

    • Soporte para configuración de telerruptor

    • Habilitar/deshabilitar control local desde páginas web

  • Muestreo de datos: se muestra un mensaje emergente en las páginas web cuando el número de datos muestreados de dispositivos inalámbricos o Modbus emparejados está cerca del 90% o excede el límite de muestreo del sistema. Acción recomendada disponible.

    • Para dispositivos inalámbricos: en la página web Dispositivos inalámbricos > Descubrimiento inalámbrico

    • Para dispositivos Modbus en la página web Incorporación de Modbus

  • Experiencia del usuario de página web mejorada:

    • Menú Supervisión y control: se muestran todos los dígitos de los valores de datos de energía (ya no se utiliza la notación científica)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.