Completar el cuadro PrismaSeT
Para abrir el selector de rangos de Unidades Funcionales, haga clic en el botón añadir distribución y unidades funcionales>ELEMENTOS MECÁNICOS:
-
Carril DIN y placa frontal modular para el espacio de reserva
-
Barra de tierra
-
Carril DIN y placas para los bornes
-
Placa frontal
Se propone una elección similar mediante un clic con el botón derecho del ratón, una vez seleccionada el envolvente en la cara frontal.
Estos 4 elementos mecánicos pueden ser modificados mediante la selección en la cara frontal y luego un clic derecho en modificar el sistema de instalación.
Para el carril DIN y la placa frontal modular, se propone una modificación de la altura y la posibilidad de añadir placa(s) ciega(s).
Para el carril DIN y las placas planas para bloques de terminales, se propone una modificación de la longitud del carril y de la altura de la placa
Para la placa frontal, se propone una modificación de la altura y del tipo de placa (transparente, recortada).
El botón añadir placas frontales añade automáticamente las placas en el espacio disponible.