DOCA0106ZH-14

简介

概述

用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式以太网接口(或 EIFE 接口)可让单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器连接到 Ethernet 网络。

通过它,能够对 MasterPacT MTZ 断路器的 MicroLogic X 控制单元提供的所有数据进行数字访问。它提供与智能模块单元 (IMU) 系统相关的信息。此外,在断路器插入抽架中时,该接口还监测断路器的三个位置:

  • 抽架连接

  • 抽架断开

  • 抽架测试位置

EIFE 接口特色

EIFE 接口的主要特色包括:

  • 用于简单菊花链式连接的双 10/100 Mbps Ethernet 端口

  • 用于发现局域网 (LAN) 上的 EIFE 接口的设备配置文件 Web 服务

  • 用于 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 Ethernet 接口

  • 嵌入式设置网页

  • 嵌入式监视和控制网页

  • 嵌入式诊断网页

  • 嵌入式安全网页

  • 抽架状态管理(CE、CD 和 CT)

  • 嵌入式电子邮件报警通知

  • 用于 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 IEC 61850 接口

  • 机器对机器 (M2M) 通讯

  • 用户访问网页时所用的基于角色的访问控制 (RBAC)

EIFE 网页会话

最多支持 8 个 HTTP 会话。一旦启用了 HTTPS,就只能同时支持 4 个 HTTPS 会话。

EIFE 固件版本

本指南介绍了用于 EIFE 接口的两种不同固件版本的网页:

EIFE 接口支持的协议

EIFE 接口支持以下以太网协议:

  • Modbus TCP/IP:Modbus TCP/IP 是一种协议,在设备与通过 Ethernet 连接提供通讯的 Modbus TCP/IP 之间提供客户端/服务器通讯。Modbus TCP/IP 用于通过 TCP 端口 502 在 EIFE 接口与其他兼容 Modbus TCP/IP 设备之间交换数据。

  • 安全 Modbus TCP/IP:作为一种安全协议,其在设备与通过 Ethernet 连接提供通讯的 TCP/IP 之间提供客户端/服务器通讯。安全 Modbus TCP/IP 用于通过由用户通过 IFE 网页配置的 TCP 端口在 EIFE 接口与其他兼容 Modbus TCP/IP 设备之间交换数据。缺省情况下,此协议将被禁用。

  • 超文本传输协议 (HTTP):HTTP 是一种通过万维网处理文件和数据的发送的网络协议。它通过 TCP 端口 80 提供 Web 服务器功能。使用 Web 浏览器可以远程配置 EIFE 接口并查看诊断数据。

  • 安全超文本传输协议 (HTTPS):HTTPS 是标准 Web 传输协议 (HTTP) 的一种变体,通过传输层安全 (TLS) 协议连接对传输数据添加安全层。HTTPS 支持远程用户与 EIFE 接口之间的加密通讯和安全连接。它通过 TCP 端口 443 提供 Web 服务器功能。

  • 文件传输协议 (FTPS):FTPS 是标准文件传输协议 (FTP) 的一种变体,通过 TLS 协议连接对传输数据添加安全层。FTPS 支持远程用户与 EIFE 接口之间的加密通讯和安全连接。

    注: 对于固件版本为 004.006.000 及更高版本的 EIFE 接口,使用 FTPS 客户端(如 FileZilla 或 WinSCP)来传输 IEC 61850 配置文件。
  • 简单网络管理协议 (SNMP):基于 MIB2 格式,SNMP 能够通过 UDP 端口 161 保存和发送用于网络管理目的的识别性和诊断性信息。

  • 快速生成树协议(RSTP EcoStruxure Power Commission 软件):RSTP 是一种确保以太网网络无回路拓扑的网络协议。它是生成树协议的高级版本,是在网桥或交换机内执行的链路层协议。

  • Web 服务设备配置文件 (DPWS):DPWS 定义一组最基本的实现约束条件,以便在资源有限的设备上启用安全的 Web 服务消息传送、发现、描述和事件记录。

  • 网络时间协议 (NTP):NTP 是一种网络协议,用于计算机系统之间通过分组交换可变延迟数据网络进行时钟同步。

  • IEC 61850 协议:IEC 61850 是用于子站中的通讯网络和系统的标准。它是一种标准化通讯方法,基于以太网协议,用于支持集成系统,由多供应商自描述智能电子设备 (IED) 组成。这些系统联网到一起,用于执行实时保护、控制、测量和监测功能。

注: 只有固件版本高于 005.000.000 的 EIFE 接口才适用 HTTPS、FTPS、RSTP、NTP 和 IEC 61850 协议。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?