Vue des appareils connectés aux appareils Smartlink
Présentation
Pour chaque sous-menu sélectionné dans l'onglet de gauche de la zone principale, un bandeau vous permet de naviguer parmi les onglets. Pour afficher un onglet, appuyez sur le titre correspondant.
Les données affichées dans la dépendent de l'appareil connecté à l'appareil Smartlink. Reportez-vous aux guides utilisateur indiqués dans la section Related Documents.
Chaque appareil Smartlink recueille les données relatives aux appareils connectés à ses canaux.
Le tableau répertorie les fonctions disponibles par type d'appareil :
|
Fonctions |
Smartlink SI B |
Smartlink SI D PowerTag Link PowerTag Link HD |
Smartlink Modbus |
|---|---|---|---|
|
Contrôle |
✓ |
– |
✓ |
|
Etat |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Compteurs |
✓ |
✓ |
✓ |
Informations de surveillance
Selon le type de l'appareil connecté, la affiche les éléments suivants :
-
Etat de l'appareil connecté (uniquement pour les appareils Smartlink SI B et Smartlink Modbus )
-
Compteurs mesurés par l'appareil connecté (uniquement pour les appareils Smartlink SI B et Smartlink Modbus )
-
Boutons permettant de contrôler d'autres appareils connectés à l'appareil Smartlink (uniquement pour les appareils Smartlink SI B et Smartlink Modbus )
-
Données de mesure fournies par les capteurs d'énergie PowerTag (uniquement pour les appareils Smartlink SI B , Smartlink SI D et EcoStruxure Panel Server)
Par exemple, pour un appareil connecté à une passerelle Smartlink SI B , la se présente comme suit :
Contrôle
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ELECTROCUTION, D'ARC ELECTRIQUE OU DE BRULURES
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans avoir vérifié
et éventuellement réparé l'installation électrique
aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
La procédure permettant de contrôler un appareil Smartlink est la suivante :
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Dans le sous-menu , appuyez sur l'action ( ou ) pour l'appareil cible. |
|
2 |
Appuyez sur . Les opérations suivantes sont effectuées :
|
|
3 |
Appuyez sur pour fermer la fenêtre de résultat. |
PowerTag 63 A pour disjoncteurs Acti9
L'Afficheur FDM128 recherche, détecte et affiche les données concernant au maximum :
-
20 capteurs d'énergie PowerTag par Smartlink SI B , Smartlink SI D ou Powertag Link (capacité maximale de la passerelle = 20).
-
40 capteurs d'énergie PowerTag par passerelle Powertag Link HD ou Ecostruxure Panel Server (capacité maximale de la passerelle = 100).
L'Afficheur FDM128 peut présenter les données de 8 passerelles maximum ( Smartlink SI B , Smartlink SI D , PowerTag Link, PowerTag Link HD ou EcoStruxure Panel Server).
Les données de chaque capteur d'énergie s'affichent sur une page dédiée.
Selon que le capteur d'énergie PowerTag est monophasé ou triphasé, le sous-menu affiche des informations différentes.
Pour les capteurs d'énergie PowerTag monophasés :
-
Etiquette
-
Nom de l'actif
-
Courant (I)
-
Energie active totale (réinitialisable)
-
Etat de la tension
-
Tension (phase/neutre)
Pour les capteurs d'énergie PowerTag triphasés :
-
Etiquette
-
Nom de l'actif
-
Courant (I) entre les phases Ia, Ib et Ic
-
Energie active totale (réinitialisable)
-
Etat de la tension
-
Tension moyenne (phase/phase)
Pour les capteurs d'énergie PowerTag triphasés et neutre :
-
Etiquette
-
Nom de l'actif
-
Courant (I) entre les phases Ia, Ib et Ic
-
Energie active totale (réinitialisable)
-
Etat de la tension
-
Tension moyenne (phase/neutre)
PowerTag pour les disjoncteurs ComPacT NSX
L'Afficheur FDM128 recherche, détecte et affiche les données concernant au maximum :
-
20 capteurs d'énergie PowerTag M250/M630 par passerelle Smartlink SI B , Smartlink SI D ou EcoStruxure Panel Server.
-
40 capteurs d'énergie PowerTag M250/M630 par passerelle PowerTag Link HD.
Les données de chaque capteur d'énergie s'affichent sur une page dédiée.
Les informations suivantes sont affichées dans le sous-menu des capteurs d'énergie PowerTag M250/M630 :
-
Etiquette
-
Nom de l'actif
-
Courant (I)
-
Energie active totale (réinitialisable)
-
Facteur de puissance
-
Tension moyenne
-
Etat de la tension
Utilisez la flèche droite en haut à droite de l'écran pour afficher les informations suivantes :
-
Courant et tension par phase (I-V)
-
Energie (E)
-
Puissance par phase (P)
-
Puissance et énergie totales (P-E)

DANGER
AVERTISSEMENT