Alarmes en temps réel
Vue d'ensemble
Les alarmes s'affichent différemment en fonction de leur niveau de priorité.
Alarmes pour disjoncteurs
Les alarmes prédéfinies du disjoncteur s'affichent sur l'Afficheur FDM128 comme suit :
|
Priorité de l'alarme |
Description |
|---|---|
|
Déclenchement |
Lorsqu'un déclenchement se produit, l'écran du FDM128 affiche une fenêtre contextuelle. La fenêtre qui suit illustre un déclenchement sur le disjoncteur CB01. Vous devez fermer cette fenêtre pour revenir à la . Cette alarme apparaît également sous forme d'icône rouge sur l'écran et sur la barre de titre de l'écran . |
|
Elevée |
L'icône de l'appareil devient rouge pour indiquer une alarme de haute priorité Mode icône. Cette alarme est également représentée par une icône rouge dans la barre de titre de l'écran . |
|
Moyenne |
Lorsqu'une alarme de priorité moyenne survient, une icône orange apparaît sur les écrans et sur la barre de titre des écrans . |
|
Faible |
Les alarmes de faible priorité sont uniquement enregistrées dans l'historique des alarmes et visibles dans le sous-menu . |
Alarmes concernant les disjoncteurs connectés à des appareils Acti9 Smartlink SI B
Les alarmes sont déclenchées en fonction du type de disjoncteur :
-
Disjoncteurs Acti9 : lorsqu'une alarme survient, l'écran du FDM128 affiche une fenêtre contextuelle. Vous devez fermer cette fenêtre pour revenir à la . Cette alarme apparaît également sous forme d'icône rouge sur l'écran et dans la correspondante () des appareils Acti9 Smartlink SI B et Acti9 Smartlink Modbus .
-
Autres disjoncteurs : une alarme apparaît sous forme d'icône rouge sur l'écran et dans la correspondante ().
Ce type de disjoncteur correspond par exemple à l'élément C dans le schéma d'architecture représentant l' Afficheur FDM128 connecté à un module Acti9 Smartlink SI B .
Icônes de l'écran Vue générale
|
Couleur d'icône |
Description |
|---|---|
|
Rouge |
Il existe une alarme active de gravité importante ou le disjoncteur s'est déclenché. |
|
Orange partiel (la valeur et l'ID actuels sont affichés) |
Une alarme de gravité moyenne est active. |
|
Orange total (seul l'ID est affiché) |
L'afficheur FDM128 a perdu la communication avec le disjoncteur. Vérifiez la connexion par câble ou assurez-vous que la temporisation de la ligne série Modbus est de 1 s. |
|
Orange total (ID et symboles de déconnexion affichés) |
Le disjoncteur est en position "déconnecté". |
Pour obtenir des informations détaillées sur l'alarme actuellement active, consultez le sous-menu .