DOCA0037FR-13

Protection de l'environnement

Recyclage des emballages

Les matériaux d'emballage de cet équipement peuvent être recyclés. Aidez-nous à protéger l'environnement en les plaçant dans les conteneurs appropriés.

Merci de contribuer à la protection de l'environnement.

Recyclage en fin de vie

@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"

En fin de vie, l'Afficheur FDM128 a été pour optimisé pour réduire la quantité de déchets et permettre la valorisation des composants et matériaux du produit au cours du traitement de fin de vie habituel.

La conception a été pensée pour que les composants puissent subir le processus de traitement de fin de vie adéquate habituelle : la dépollution, si elle est recommandée, la réutilisation et/ou le démontage s'ils sont conseillés pour accroître les performances de recyclage et le broyage pour séparer le reste des matériaux.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?