DOCA0037FR-13

Navigation

Naviguer d'un écran à l'autre

Dans un menu ou un sous-menu, vous pouvez naviguer d'un écran à l'autre en utilisant les icônes de pied de page.

Les actions de navigation sont exécutables par la pression sur les icônes. Reportez-vous à la liste d'icônes pour connaître la signification de chacune d'entre elles.

Les icônes sont disponibles en fonction de la configuration réseau, du menu sélectionné et des opérations possibles.

NOTE: Une icône grise signifie que l'option ou l'action n'est pas disponible dans le contexte actuel.

Saisie des données

Lorsqu'une action nécessite une saisie alphanumérique (par exemple, la saisie d'une désignation), le clavier tactile suivant s'affiche :

Lorsqu'une action nécessite une saisie numérique (par exemple, la saisie d'une adresse IP), le clavier numérique suivant s'affiche :

NOTE: Vous pouvez également afficher le clavier numérique en appuyant sur la touche 123 du clavier alphanumérique.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?