DOCA0037ES-13

Protección del medio ambiente

Reciclaje del embalaje

Los materiales del embalaje de este equipo se pueden reciclar. Ayude a proteger el medio ambiente y recíclelos en los contenedores correspondientes.

Gracias por su aportación a la protección del medio ambiente.

Reciclaje al final de la vida útil del producto

@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"

La Pantalla FDM128 se ha optimizado para que la cantidad de residuos sea reducida, y se puedan proporcionar valor a los componentes y materiales del producto en el proceso de tratamiento de fin de vida útil habitual.

Se ha logrado un diseño que permite que los componentes puedan pasar los procesos de tratamiento de fin de vida útil habituales según proceda: descontaminación si se recomienda, reutilización o desmontaje si se recomienda para incrementar la cantidad de material reciclado, y trituración para separar el resto de los materiales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?