990-91405J-037

EPO

EPO按钮仅限紧急情况使用。

EPO 激活时,UPS 会执行以下动作:

  • 立即关闭整流器、逆变器、充电器和静态旁路并停止向负载供电(默认)。

注: EPO 激活时,单机和并机系统都会掉载。
危险
hazard of electric shock, explosion, or arc flash
如果使用市电,即使在按下 EPO 按钮后,UPS 控制电路仍会保持带电状态。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.