990-91405J-006

EPO

El botón EPO debe usarse solo en caso de emergencia.

Cuando se activa el EPO, el SAI:

  • apagará el rectificador, el inversor, el cargador y la derivación estática, y dejará de alimentar la carga de inmediato (opción predeterminada).

NOTA: Cuando se activa el EPO, la carga caerá en los sistemas individuales, así como en los sistemas en paralelo.
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
El circuito de control del SAI seguirá activo tras pulsarse el botón EPO si hay red eléctrica.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.