990-91406D-012

Raccordement des câbles d'alimentation dans une ASI 3:1 60-80 kVA 384 V CC

  1. Vérifiez que tous les interrupteurs sont ouverts (position OFF).
  2. Ouvrez la porte avant de l'ASI.
  3. Retirez les panneaux comme indiqué.
  4. Acheminez les câbles d'alimentation via la partie inférieure de l'ASI.
  5. Raccordez le câble PE au jeu de barres PE.
  6. Connectez les câbles d'entrée (L1, L2, L3), les câbles de bypass (L, N), les câbles de sortie (L, N) et les câbles CC (CC+, CC-).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.