990-91406D-012

Retrait de l'ASI de la palette

  1. Déplacez l'ASI vers son emplacement d'installation final à l'aide d'un chariot élévateur.
  2. Retirez les attaches.
  3. Retirez l'emballage.
  4. Retirez les bandeaux.
    NOTE: mettez les bandeaux de côté.
  5. Retirez les vis qui fixent l'ASI à la palette.
    NOTE: si le kit parallèle a été commandé, le kit parallèle sera placé sous l'ASI sur la palette. Mettez le kit parallèle de côté.
  6. Utilisez un chariot élévateur ou un transpalette pour retirer l'ASI de la palette et la placer sur le lieu d'installation final.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.