990-91406D-012

Présentation des contacts en entrée et des relais de sortie

Caractéristiques

  Paramètre Normal Maximum
Entrée Tension (V) N/A 5
Courant (mA) N/A 15
Sortie Tension 24 V CC 230 VAC
Courant (A) N/A 3
  • Contacts secs d'entrée

    • DI2 : contacts secs d'entrée normalement fermés (NF) de l'interrupteur batterie sur l'armoire batterie.

    • DI3 : contact sec d'entrée de mise hors tension d'urgence normalement fermé (NF). Lorsqu'il est activé (ouvert), l'ASI s'arrête immédiatement.

    • NTC : contact sec d'entrée pour le capteur de température de batterie externe.

    • DI1 et DI4 : contacts secs d'entrée configurables.

  • Contacts secs de sortie :

    • Déclenchement BB : le contact sec de sortie fournit une alimentation de 24 V à l'interrupteur auxiliaire de l'interrupteur batterie pour la protection contre le déclenchement.

    • DO1 à DO5 : contacts secs de sortie configurables.

Contacts secs d'entrée fixes

Terminaux Fonction Par défaut Application
DI2 Contact de signal externe BB Fixe
DI3 Mise hors tension d'urgence (EPO) Fixe
NTC Température de la batterie externe Fixe

Contacts secs d'entrée configurables

Les contacts secs d'entrée fournissent des signaux actifs et il n'est pas nécessaire de connecter une alimentation externe pour déclencher la fonction.

Terminaux Fonction Par défaut Application
DI1 0 : ÉTEINT
1 : ASI ACTIVÉE
2 : ASI DÉSACTIVÉE
3 : Défaut batterie
4 : Activation du groupe électrogène
5 : Alarme personnalisée 1
6 : Alarme personnalisée 2
7 : Désactivation ECO
8 : Arrêt de l'onduleur forcé
0
DI4 0

Contacts secs de sortie fixes

AVIS
RISQUES DE DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT
La commande de contact du disjoncteur batterie peut transmettre un maximum de +24 V CC, 250 mA à la bobine de déclenchement à déclencheur à émission. Si la valeur est dépassée, l'ASI peut être endommagée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
Terminaux Fonction Par défaut Application
Déclenchement BB Déclenchement disjoncteur batterie Fixe

Contacts secs de sortie configurables

NOTE: Un maximum de 5 A/250 VAC, 3 A/30 V CC doit être connecté aux contacts de sortie. La section de câble recommandée est de 0,5-1 mm².

Les contacts secs de sortie fournissent deux états passifs : court et ouvert. Les contacts de sortie doivent être connectés à une alimentation électrique externe pour déclencher la fonction.

Terminaux Fonction Par défaut Application
DO1 0 : ÉTEINT
1 : Alarme standard
2 : Mode normal
3 : Mode batterie
4 : Bypass statique
5 : Surcharge en sortie
6 : Ventilateur HS
7 : Défaut batterie
8 : Batterie déconnectée
9 : Faible tension batt.
10 : Entrée hors tolérance
11 : Bypass hors tolérance
12 : EPO activé
13 : Modèle de maintenance
14 : Backfeed sur l'entrée
15 : Backfeed sur le bypass
0
DO2 0
DO3 0
DO4 0
DO5 0
NOTE: Pour le système à alimentation secteur simple : configurez l'un des contacts secs de sortie pour le backfeed sur l'entrée.
Pour une alimentation secteur double : configurez deux des contacts secs de sortie pour le backfeed sur le bypass et le backfeed sur l'entrée.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.