990-91406D-012

Scellement des ouvertures de câbles avec du mastic ignifuge pour respecter la conformité à la norme IP31

NOTE: après avoir connecté tous les câbles, il est obligatoire de sceller toutes les ouvertures de câbles avec le mastic ignifuge fourni pour respecter la conformité à la norme IP31.
  1. Suivez les instructions du fabricant pour ramollir le mastic ignifuge fourni. Appliquez suffisamment de mastic autour des ouvertures de câbles situées en bas de l'ASI.
  2. Assurez-vous que tous les espaces autour des câbles sont complètement étanches. Les ouvertures de câbles scellées doivent ressembler à ceci.
  3. Remettez en place les panneaux.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.