990-91406D-012

Conformité

Sécurité CEI 62040-1:2017, édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 : Règles de sécurité
CEI 62040-1:2013-01, 1re édition, 1re modification
CEM CEI 62040-2:2016, édition 3.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 2 : Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM).
CEI 62040-2:2005-10, édition 2.0, alimentations sans interruption (ASI) – Partie 2 : Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM)
Performances CEI 62040-3 : 2011-03, 2ème édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais
Caractéristiques environnementales CEI 62040-4 : 2013-04, 1ère édition d'Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 4 : Aspects environnementaux – Exigences et rapports
Transport ISTA 2B
Degré de pollution 2
Catégorie de surtension III
Système de mise à la terre TN-S, TN-C, TT ou IT
Catégorie de protection I
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.