990-91406D-024

Remova o nobreak do palete

  1. Mova o nobreak para a área final de instalação usando uma empilhadeira.
  2. Remova os prendedores.
  3. Remova a embalagem.
  4. Remova as placas inferiores.
    NOTA: Guarde as placas inferiores.
  5. Remova os parafusos que conectam o nobreak ao palete.
    NOTA: Se o kit de paralelismo tiver sido encomendado, o kit paralelo será colocado sob o nobreak no palete. Guarde o kit de paralelismo.
  6. Use uma empilhadeira para remover o nobreak do palete e colocá-lo no local de instalação final.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.