990-91407C-025

EPO (PPOŻ)

Używaj przycisku EPO (PPOŻ) tylko w sytuacjach awaryjnych.

Po aktywacji przycisku EPO (PPOŻ), zasilacz UPS:

  • wyłączy prostownik, falownik, ładowarkę i obejście statyczne i natychmiast zatrzyma dostarczanie obciążenia (domyślnie).

UWAGA: Po aktywacji przycisku EPO (PPOŻ), obciążenie spadnie zarówno w pojedynczych, jak i równoległych układach.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Obwód sterowania zasilacza UPS pozostanie aktywny po wciśnięciu przycisku EPO (PPOŻ), jeśli sieć zasilania jest dostępna.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?