990-91407C-024

EPO

Use o botão EPO apenas em caso de emergência.

Quando o EPO é ativado, o nobreak irá:

  • desativar o retificador, inversor, carregador e bypass estático e parar de alimentar a carga imediatamente (padrão).

NOTA: Quando o EPO é ativado, a carga cairá tanto para sistemas simples como paralelos.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
O circuito de controle do nobreak permanecerá ativo após o EPO ter sido pressionado se a rede elétrica estiver disponível.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?