990-91407C-005

Not-Aus

Verwenden Sie die Not-Aus-Taste nur in Notfällen.

Wenn Not-Aus aktiviert ist, führt die USV die folgenden Aktionen aus:

  • den Gleichrichter, den Wechselrichter, das Ladegerät und den statischen Bypass ausschalten und die Versorgung der Last sofort beenden (Standardeinstellung).

HINWEIS: Bei Aktivierung des Not-Aus sinkt die Last sowohl bei Einzel- als auch bei Parallelsystemen.
GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Der Steuerkreis der USV bleibt nach dem Drücken der Not-Aus-Taste aktiv, sofern die Stromversorgung verfügbar ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?