990-91407C-012

Arrêt d'urgence

Utilisez le bouton d'arrêt d'urgence en cas d'urgence uniquement.

Lorsque le bouton d'arrêt d'urgence est activé, l'ASI réalisera les actions suivantes :

  • éteindre le redresseur, l'onduleur, le chargeur et le bypass statique et arrêter immédiatement l'alimentation de la charge (par défaut).

NOTE: Lorsque le bouton d'arrêt d'urgence est activé, la charge baisse pour les systèmes simples et parallèles.
DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Le circuit de commande de l'ASI restera actif après l'appui sur le bouton d'arrêt d'urgence si l'alimentation secteur est disponible.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?