保守バイパスキャビネットの撤去または新しい場所への移動
- UPSシステムを完全にシャットダウンします。
- 保守バイパスキャビネットのすべてのスイッチをオフ(開)にして、ロックアウトまたはタグアウトします。
- 上流のスイッチギアーのすべてのブレーカーをオフ(開)にして、ロックアウトまたはタグアウトします。
- スイッチギアー/バッテリーソリューションのすべてのバッテリーブレーカーをオフ(開)にして、ロックアウトまたはタグアウトします。
- 保守バイパスキャビネットとUPSの前面ドアを開けます。
- 該当する場合は、UPSのバックフィードブレーカーBF2をオフ(開)にして、ロックアウトまたはタグアウトします。
- 保守バイパスキャビネットから2枚のプレートを取り外します。
- 保守バイパスキャビネットの入力、バイパス、出力、中性点、DCの透明プレートの穴に、マルチメーターのプローブを通して電圧を測定し、電圧がないことを確認します。
- UPSの入力、バイパス、出力、中性点、DCの透明プレートの穴に、マルチメーターのプローブを通して電圧を測定し、電圧がないことを確認します。
- UPSの内側のドアを開けます。
- 続行する前に、UPSで入力/バイパス/出力/DCバスバーの各電圧を測定し、電圧がないことを確認します。
危険 感電、爆発、またはアークフラッシュの危険続行する前に、入力/バイパス/出力/DCバスバーの各電圧を測定し、電圧がないことを確認します。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。 - UPSを保守バイパスキャビネットに接続しているバスバーと絶縁体部品を取り外します。詳細については、1系統主電源システムのUPSと保守バイパスキャビネット間へのバスバーの取り付けまたは2系統主電源システムのUPSと保守バイパスキャビネット間へのバスバーの取り付けを参照してください。すべての部品は再度取り付けるまで保管してください。
- UPSと保守バイパスキャビネットを外部で接続しているトップブラケットと前面のネジを取り外します。UPSと保守バイパスキャビネットを内部で接続している特殊なネジ2本を取り外します。詳細については、UPSと保守バイパスキャビネットの相互接続を参照してください。すべての部品は再度取り付けるまで保管してください。
- 外部同期がある場合:外部同期ボード0P4809の透明な保護カバーを取り外します。外部同期ボード0P4809は、前面プレート背面に位置しています。外部同期ボード0P4809の信号ケーブルを取り外します。
- UPSの内側のドアを閉じて、ネジを再度取り付けます。
- UPSからすべての信号ケーブルを切断して取り外します。
- UPSと保守バイパスキャビネットから前面固定用金具/前面搬送用金具を取り外します。再度取り付けるまで保管してください。
- UPSの前面ドアを閉じてロックします。
- キャスターが床に完全に接するまでUPSの下部を持ち上げます。
- 保守バイパスキャビネットの邪魔にならないように、キャスターを転がしてUPSを移動させます。
警告 転倒の危険- UPSのキャスターは、平らかつ均一で、硬く水平な表面でのみ移動可能です。
- UPSのキャスターは短距離(同じ建物内など)の運搬を目的としています。
- ゆっくりと動かし、床の状態やUPSのバランスに細心の注意を払ってください。
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。 - 保守バイパスキャビネットから右側のサイドパネルを取り外します。
- 続行する前に、保守バイパスキャビネットの入力/バイパス/出力/DCバスバーの各電圧を測定し、電圧がないことを確認します。
- 保守バイパスキャビネットから電源ケーブルを取り外します。詳細については、電源ケーブルの接続を参照してください。
- 保守バイパスキャビネットで以下の作業を行い、部品を元の位置に再度取り付けます。詳細については、設置の準備を参照してください。
- 保守バイパスキャビネットの前面ドアを閉じてロックします。
- キャスターが床に完全に接するまで保守バイパスキャビネットの下部を持ち上げます。
- キャスターを床の上で転がしながら、保守バイパスキャビネットを移動できるようになりました。
警告 転倒の危険- 保守バイパスキャビネットのキャスターは、平らかつ均一で、硬く水平な表面でのみ移動可能です.
- 保守バイパスキャビネットのキャスターは短距離(同じ建物内など)の運搬を目的としています。
- ゆっくりと動かし、床の状態や保守バイパスキャビネットのバランスに細心の注意を払ってください。
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。 - 該当する場合は、保守バイパスキャビネットから背面耐震固定用金具を取り外し、床から耐震固定用金具を取り外します。再度取り付けるまで保管してください。
- 長距離の運搬や保守バイパスキャビネットのキャスターに適さない環境での運搬:
警告 転倒の危険保守バイパスキャビネットは転倒しやすいです。取り扱いおよび運搬/出荷準備の際には適切な予防措置を講じてください。上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。警告 転倒の危険長距離の運搬や保守バイパスキャビネットのキャスターに適さない環境での運搬:- 運搬を行う担当者が必要な技能を持ち、十分な訓練を受けていること
- 保守バイパスキャビネットを安全に持ち上げ、運搬するために適切なツールを使用すること
- 適切な防護物(包装や梱包など)を用いて製品を損傷から守ること
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。運搬の要件:
-
最小パレット寸法(1000 mm x 1000 mm)の適切なパレットの中央に保守バイパスキャビネットを垂直に配置してください。 パレットは保守バイパスキャビネット(175 kg)の重量に適したものを使用してください。
-
保守バイパスキャビネットをパレットに取り付けるには、適切な固定方法を採用してください。
-
元の出荷用パレットと元の運搬用金具の組み合わせは、破損していない状態であれば再利用可能です。
危険 転倒の危険- パレットに保守バイパスキャビネットを配置した後は、速やかに適切な方法でパレットに固定してください。
- 固定金具には、積み込み、運搬、積み下ろしの際の振動や衝撃に耐えられる強度が必要です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。警告 予期しない機器の動作フレームが曲がったり破損したりする可能性があるため、保守バイパスキャビネットをフォークリフト/パレットトラックでフレームに載せて直接持ち上げないでください。上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。 - 次のいずれかを実行します。
- 保守バイパスキャビネットを撤去する、または
- 保守バイパスキャビネットを新しい場所に移動させて取り付ける
- 保守バイパスキャビネットを新しい場所に取り付ける場合:設置マニュアルに従って、新しい場所に保守バイパスキャビネットを取り付けてください。取り付けの概要については、設置手順を参照してください。スタートアップは、Schneider
Electricが実施するものとします。
危険 感電、爆発、またはアークフラッシュの危険スタートアップは、Schneider Electricが実施するものとします。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。