990-91381D-007

Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή)

Χρησιμοποιήστε το προαιρετικό σεισμικό κιτ GVLOPT002 για αυτή τη διαδικασία.

  1. Συνδέστε τα πίσω συγκροτήματα αγκύρωσης για το UPS και το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης με την πλάκα διασύνδεσης.

    Πίσω όψη

  2. Στερεώστε το πίσω συγκρότημα αγκύρωσης στο δάπεδο. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για τον τύπο δαπέδου - η διάμετρος οπής στα πίσω άγκιστρα είναι ø16 mm. Η ελάχιστη απαίτηση είναι εξοπλισμός M12 βαθμού αντοχής 8.8.

    Πίσω όψη

  3. Αφαιρέστε όλες τις βίδες και την πλάκα διασύνδεσης.

    Πίσω όψη

  4. Αφαιρέστε τα πίσω άγκιστρα αγκύρωσης.

    Πίσω όψη

  5. Εγκαταστήστε τα πίσω άγκιστρα αγκύρωσης στο UPS και στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης με τους παρεχόμενους κοχλίες.

    Πίσω όψη του UPS και του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;