990-91379E-004

Luk UPS-systemet ned til vedligeholdelsesbypassdrift

BEMÆRK: En afbryder må kun betjenes, hvis den tilhørende afbryderindikator lyser.
  1. Tryk på Kontrol > Guidede sekvenser > Luk UPS-system ned eller Kontrol > Guidede sekvenser > Luk en UPS ned i et parallelt system, og følg vejledningen på displayet.
  2. Standardnedlukningsprocedure for et UPS-system med vedligeholdelsesbypassafbryder MBB:
    BEMÆRK: Følgende er generiske nedlukningsprocedurer. Du skal altid følge vejledningen i de Guidede sekvenser, som passer til dit system.
    1. Vælg Kontrol > Driftstilstand > Skift til bypassdrift.
    2. Luk vedligeholdelsesbypassafbryderen (MBB).
    3. Åbn systemisoleringsafbryderen (SIB) (hvis til stede)
    4. Åbn enhedsudgangsafbryderen (UOB).
    5. Vælg Kontrol > Vekselretter > Sluk vekselretter, eller tryk på OFF-knappen til vekselretteren (hold nede i fem sekunder) på sektionen for kontrolenheden på systemniveau.
    6. Åbn indgangsafbryderen til den statiske switch (SSIB) (hvis til stede).
    7. Åbn batteriafbryderne.
    8. Åbn enhedsindgangsafbryderen (UIB).
    9. Gentag trin d til h for andre UPS'er i et parallelsystem.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?