990-91379F-023

Konfigurere støvfilterpåminnelse

Når støvfilteret er byttet ut, må du tilbakestille støvfilterpåminnelsen.
  1. Trykk på Konfigurasjon > Påminnelse.
    1. Velg Aktiver påminnelse for å få påminnelser om å bytte ut støvfilteret.
    2. Velg påminnelsesintervallet: 1 måned, 3 måneder, 6 måneder eller 1 år basert på installasjonsromsmiljøet.
      Under Gjenstående tid (uker) kan du se den gjenstående levetiden for det brukte støvfilteret.
    3. Trykk på Nullstill for å nullstille luftfiltertelleren.
  2. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?