990-91379A-022

De UPS-ingang configureren

OPMERKING: Deze configuratie is verplicht voor een goede werking van de UPS.
  1. Tik op Configuratie > UPS.
    1. Stel de Netvoedingconfiguratie in op Enkele netvoeding of Dubbele netvoeding.
    2. Selecteer Omvormer automatisch starten als u deze functie wilt inschakelen. Wanneer Omvormer automatisch starten is ingeschakeld, start de omvormer automatisch op wanneer de ingangsspanning terugkeert na uitschakeling vanwege een leeggelopen batterij.
      OPMERKING: Omvormer automatisch starten is niet toegestaan in een parallel systeem.
      GEVAAR
      Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
      Volg altijd de juiste lockout/tagout-procedure voordat u werkzaamheden aan de UPS uitvoert. Een UPS waarvoor automatisch opstarten is ingeschakeld, start automatisch opnieuw op wanneer de netvoeding weer opnieuw wordt ingeschakeld.
      Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
    3. Stel Transformator aanwezig in op Geen transformator aanwezig, Ingangstransformator, Uitgangstransformator of Ingangs-en uitgangstransformators.
    4. Stel de Redundantie v. vermogensmodule in op N+0 of N+1.
  2. Tik op OK om uw instellingen op te slaan.
QR code for this page

Was dit nuttig?