990-6161-024

Conectar os fios de sinal

  1. Atribua, no comutador abaixo do disjuntor da bateria, um código de identificação para cada gabinete de baterias modulares. Defina os códigos de identificação conforme a numeração nas imagens de visão geral da instalação em Procedimento de instalação.

    Vista frontal do gabinete de baterias modulares

  2. Conecte os fios de sinal fornecidos entre todos os gabinetes de baterias modulares:
    1. Conecte o fio de sinal fornecido 0W12908 de J8008 a J8007 na placa 640-7572 entre os gabinetes de baterias modulares.
    2. Conecte o fio de sinal fornecido 0W76627 de J8011 a J8014 na placa 640-7572 entre os gabinetes de baterias modulares.
    3. Monte um plugue de terminação (T) no conector não usado J8007 no último gabinete de baterias modulares.
    Gabinete de baterias modulares 3 Gabinete de baterias modulares 2 Gabinete de baterias modulares 1

    Vista frontal dos dois gabinetes de baterias modulares

  3. Para instalação com nobreak adjacente:
    1. Conecte o fio de sinal 0W12908 ao J8008 na placa 640-7572 no gabinete de baterias modulares 1, passe pelo lado direito e conecte os cabos de sinal no nobreak conforme indicado no manual de instalação do nobreak.
    2. Conecte o fio de sinal 0W76627 fornecido ao J8011 na placa 640-7572 no gabinete de baterias modulares 1, passe pelo lado direito e conecte os cabos de sinal no nobreak conforme indicado no manual de instalação do nobreak.
  4. Para instalação com nobreak remoto:
    1. Conecte os fios de sinal ao J8008 na placa 640-7572 no gabinete de baterias modulares 1, passe ao longo do lado direito e saia pelo topo do gabinete de baterias modulares. Conecte os cabos de sinal no nobreak conforme indicado no manual de instalação do nobreak.
      NOTA: O cabo de sinal 0W12908 fornecido não é longo o suficiente para uma instalação remota de nobreak. É possível encomendar um fio de sinal de 5 metros (0J-0W4527) ou um de 50 metros (0J-0W3758) com a Schneider Electric. Para outros comprimentos de fios de sinal, entre em contato com a Schneider Electric. Este fio de sinal é classificado como Class 2/SELV.
    2. Conecte os fios de sinal ao J8011 na placa 640-7572 no gabinete de baterias modulares 1, passe ao longo do lado esquerdo e saia pelo topo do gabinete de baterias modulares. Conecte os cabos de sinal no nobreak conforme indicado no manual de instalação do nobreak.
      NOTA: O cabo de sinal 0W76627 fornecido não é longo o suficiente para uma instalação remota de nobreak. Reutilize os conectores do cabo de sinal 0W76627 fornecido para fazer novos cabos de sinal com o comprimento correto. Este fio de sinal é classificado como non-Class 2/non-SELV.

      Cabo de sinal para instalação com nobreak remoto

    Vista frontal do gabinete de baterias modulares 1 para instalação com nobreak remoto

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.