990-6161A-011

Signaalikaapeleiden kytkeminen

  1. Määritä jokaiselle modulaariselle akkukaapille tunnus akkukatkaisijan alapuolisella kytkimellä. Aseta tunnukset osion Asennus sisäisillä akuilla varustettuun UPSiin tai Asennus ulkoisille akuille tarkoitettuun UPSiin asennuksen yleiskatsauksen kuvien numeroiden mukaisesti.

    Modulaarinen akkukaappi edestä

  2. Kytke mukana toimitetut signaalikaapelit kaikkien modulaaristen akkukaappien välille:
    1. Kytke mukana toimitettu 0W12908-signaalikaapeli kortin 640-7572 liittimestä J8008 liittimeen J8007 modulaaristen akkukaappien välille.
    2. Kytke mukana toimitettu 0W76627-signaalikaapeli kortin 640-7572 liittimestä J8011 liittimeen J8014 modulaaristen akkukaappien välille.
    3. Kiinnitä pääteliitin (T) viimeisen modulaarisen akkukaapin vapaana olevaan J8007-liittimeen.
    Modulaarinen akkukaappi 3 Modulaarinen akkukaappi 2 Modulaarinen akkukaappi 1

    Kaksi modulaarista akkukaappia edestä

  3. Asennuksissa, joissa käytetään viereistä UPSia:
    1. Kytke 0W12908-signaalikaapeli modulaarisen akkukaappi 1:n kortin 640-7572 liittimeen J8008, vie kaapeli oikealta läpi ja kytke signaalikaapelit UPSiin UPS-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
    2. Kytke mukana toimitettu 0W76627-signaalikaapeli modulaarisen akkukaappi 1:n kortin 640-7572 liittimeen J8011, vie kaapeli oikealta läpi ja kytke signaalikaapelit UPSiin UPS-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
  4. Asennuksissa, joissa käytetään etä-UPSia:
    1. Kytke signaalikaapelit modulaarisen akkukaappi 1:n kortin 640-7572 liittimeen J8008, vie kaapelit akkukaapin oikeaa puolta ja ylhäältä läpi ja kytke signaalikaapelit UPSiin UPS-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
      HUOMAUTUS: Mukana toimitettu 0W12908-signaalikaapeli ei ole riittävän pitkä UPSin etäasennukseen. Voit tilata signaalikaapeleita viiden metrin (0J-0W4527) tai 50 metrin (0J-0W3758) mittaisena Schneider Electriciltä. Jos tarvitset muun mittaisia kaapeleita, ota yhteyttä Schneider Electriciin. Tämä signaalikaapeli kuuluu luokkaan Class 2/SELV.
    2. Kytke signaalikaapelit modulaarisen akkukaappi 1:n kortin 640-7572 liittimeen J8011, vie kaapelit akkukaapin vasenta puolta ja ylhäältä läpi ja kytke signaalikaapelit UPSiin UPS-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
      HUOMAUTUS: Mukana toimitettu 0W76627-signaalikaapeli ei ole riittävän pitkä UPSin etäasennukseen. Kierrätä mukana toimitetun 0W76627-signaalikaapelin liittimet luodaksesi oikean mittaiset signaalikaapelit. Tämä signaalikaapeli kuuluu luokkaan non-Class 2/non-SELV.

      Signaalikaapeli UPSiin sisäisillä akuilla

      Signaalikaapeli UPSiin ulkoisille akuille

    Modulaarinen akkukaappi 1 edestä asennuksissa, joissa käytetään etä-UPSia

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?