990-6161A-005

Anschließen der Signalkabel

  1. Weisen Sie jedem modularen Batterieschrank eine ID zu, indem Sie den Schalter unterhalb des Batterieschalters betätigen. Legen Sie die IDs gemäß der Nummerierung in den Abbildungen zur Installationsübersicht in Montageanleitung für USV mit internen Batterien oder Montageanleitung für USV für externe Batterien fest.

    Vorderansicht des modularen Batterieschranks

  2. Schließen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Signalkabel zwischen allen modularen Batterieschränken an:
    1. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Signalkabel 0W12908 von J8008 an J8007 auf Platine 640-7572 zwischen den modularen Batterieschränken an.
    2. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Signalkabel 0W76627 von J8011 an J8014 auf Platine 640-7572 zwischen den modularen Batterieschränken an.
    3. Bringen Sie einen Abschlussstecker (T) am nicht benutzten J8007-Anschluss im letzten modularen Batterieschrank an.
    Modularer Batterieschrank 3 Modularer Batterieschrank 2 Modularer Batterieschrank 1

    Vorderansicht zweier modularer Batterieschränke

  3. Installation mit angrenzender USV:
    1. Schließen Sie das Signalkabel 0W12908 an J8008 auf Platine 640-7572 im modularen Batterieschrank 1 an, führen Sie es durch die rechte Seite und folgen Sie den Anweisungen im USV-Installationshandbuch zum Anschließen der Signalkabel in der USV.
    2. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Signalkabel 0W76627 an J8011 auf Platine 640-7572 im modularen Batterieschrank 1 an, führen Sie es durch die rechte Seite und folgen Sie den Anweisungen im USV-Installationshandbuch zum Anschließen der Signalkabel in der USV.
  4. Installation mit externer USV:
    1. Schließen Sie die Signalkabel an J8008 auf Platine 640-7572 im modularen Batterieschrank 1 an, führen Sie sie entlang der rechten Seite nach oben und durch die Oberseite des modularen Batterieschranks nach außen und folgen Sie den Anweisungen im USV-Installationshandbuch zum Anschließen der Signalkabel in der USV.
      HINWEIS: Das mitgelieferte Signalkabel 0W12908 ist nicht lang genug für eine Installation mit externer USV. Signalkabel mit Länge 5 Meter (0J-0W4527) oder 50 Meter (0J-0W3758) sind bei Schneider Electric erhältlich. Falls Sie Signalkabel mit anderer Länge benötigen, wenden Sie sich an Schneider Electric. Dieses Signalkabel ist als Class 2/SELV klassifiziert.
    2. Schließen Sie die Signalkabel an J8011 auf Platine 640-7572 im modularen Batterieschrank 1 an, führen Sie sie entlang der linken Seite nach oben und durch die Oberseite des modularen Batterieschranks nach außen und folgen Sie den Anweisungen im USV-Installationshandbuch zum Anschließen der Signalkabel in der USV.
      HINWEIS: Das mitgelieferte Signalkabel 0W76627 ist nicht lang genug für eine Installation mit externer USV. Verwenden Sie die Anschlüsse des im Lieferumfang enthaltenen Signalkabels 0W76627, um neue Signalkabel mit der benötigten Länge herzustellen. Dieses Signalkabel ist als non-Class 2/non-SELV klassifiziert.

      Signalkabel für USV mit internen Batterien

      Signalkabel für USV für externe Batterien

    Vorderansicht des modularen Batterieschranks 1 für externe USV

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.