990-6161A-004

Installationsprocedure for UPS med interne batterier

BEMÆRK: Det modulære batteriskab kan installeres tilstødende eller fjernopstillet i forhold til en UPS med interne batterier.

Modulære batteriskabe og tilstødende UPS klassificeret til maksimalt 100 kW

Modulære batteriskabe og fjernopstillet UPS klassificeret til maksimalt 100 kW

BEMÆRK: Afstanden mellem det modulære batteriskab og UPS'en må ikke være over 100 m. Kontakt Schneider Electric ved installationer med større afstand.
  1. Klargør til installation.
  2. Til installation med fjernopstillet UPS:
    1. Monter kabelgennemføringsboksen på det modulære batteriskab.
    2. Klargør modulært batteriskab 1 til signalkabler.
  3. Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag.
  4. Til installation med tilstødende UPS: Sammenkobl modulært batteriskab 1 med den tilstødende UPS.
  5. Sammenkobl de modulære batteriskabe med hinanden.
  6. Tilslut strømkablerne til en UPS klassificeret til maksimum 100 kW.
  7. Tilslut signalkablerne.
  8. Tilføj oversatte sikkerhedslabels på produktet.
  9. De sidste installationstrin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?