De sidste installationstrin
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der
skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
ADVARSEL |
|---|
|
fare for skade på udstyret
Installer ikke batterierne i systemet, før systemet er klar til opstart. Der må ikke
gå mere end 72 timer eller 3 dage mellem installation af batterierne og opstart af
UPS-systemet.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget,
hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
- Hvis det ikke allerede er gjort, skal du sænke de forreste og bagerste nivelleringsfødder
på det modulære batteriskab med en skruenøgle, indtil de rører gulvet. Brug et vaterpas
til at sætte det modulære batteriskab i vater.
BEMÆRK Fare for skade på udstyretFlyt ikke skabet, efter at nivelleringsfødderne er blevet sænket.Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Kun ved seismisk forankring:
- Fjern M8-boltene fra forsiden af det modulære batteriskab.
- Installer det forreste forankringsbeslag på det modulære batteriskab med de medfølgende M8-bolte.
- Fastgør det forreste forankringsbeslag til gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det forreste forankringsbeslag er ø13 mm. Minimumskrav er M12-klassificeret 8,8-hardware.
- Monter de angivne plader og dæksler igen.
- Drej batteriafbryderen (BB) til positionen OFF (åben).
- Skub batterimodulerne ind på pladserne. Batterihylderne skal fyldes nedefra og op. Installer altid en komplet batteristreng (fire batterimoduler) på hver hylde.
- Skub håndtaget på batterimodulet ned, og fastgør håndtaget til hylden med den medfølgende skrue.
- Slut batteriterminalerne til forsiden af batterimodulet.
- Kun ved seismisk forankring: Fjern den smalle plade fra bunden af det nederste batteridæksel, og monter det nederste batteridæksel igen.
- Sæt batteridækslerne på igen.
FARE
ADVARSEL